Als das Bauunternehmen an einem Passivhaus in Koblenz, Deutschland, gearbeitet hat, benötigte es eine effiziente Heizungslösung. Nachdem das Unternehmen eine Reihe von nachhaltigen Heizarten in Betracht gezogen hatte, entschieden es sich für DEVI.

„Die Zukunft ist elektrisch“
Jahrzehntelang wurde Elektrizität als ineffiziente Heizquelle betrachtet und sie mit hohen Energierechnungen in Verbindung gebracht. Doch die Zeiten haben sich geändert.
Die Kombination aus elektrischer Fußbodenheizung und Photovoltaikanlage ist eine energieeffiziente Option für Hausbesitzer. Die Zukunft ist tatsächlich elektrisch, wie das Beispiel aus Koblenz zeigt.
Die Herausforderung: Hohe Energiepreise und die Vorurteile gegenüber elektrischen Heizungen.
Im Jahr 2017 begann die Arbeit an dem Wohnkomplex in Koblenz. Die Doppelhaushälften sollten in einem Gebiet gebaut werden, auf dem nur energieeffiziente Passivhäuser gebaut werden dürfen. Um den Anforderungen der Region an die Energieeffizienz gerecht zu werden, hat das Bauunternehmen verschiedene Optionen zur Energiegewinnung untersucht. Das Ergebnis und somit die nachhaltigste Methode war eine elektrische Fußbodenheizung in Verbindung mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach.
Die Kombination von elektrischer Fußbodenheizung und Solarpaneelen sind eine Energieeffiziente Option für Hausbesitzer und zeigt damit auch, dass die Zukunft der Heizung elektrisch ist.
Projektdetails:
Baujahr: 2017
Reihenhaus, 90m2
Verwendete Produkte: DTCE 100T Matten; DEVIreg Touch mit Bodenfühler für jeden Raum Thermostat for each room
Heizleistung 35 W/m2(die erforderliche Leistung beträgt ~12 W/m2).
Photovoltaikanlage: 5 kWp
Batterie: 5kWh
Energieverbrauch:
Stromverbrauch (Heizung, Warmwasser, Licht, etc.): 5.948 kWh
PV-Eigenverbrauch: 1.942 kWh
Das Ergebnis: Ein flexibles, effektives Heizsystem
Laut Elmar Härter, Diplom-Ingenieur im Planungsbüro Härter, der an dem Projekt mitgearbeitet hat, hat die Kombination aus Photovoltaikanlage und elektrischer Fußbodenheizung den Unterschied gemacht. "Eine Heizung mit Heizmatten ist nur dann wirtschaftlich zu betreiben, wenn man ein Gebäude baut, das niedrige Energiekosten hat", sagt er. "Die hohen Energiekosten können durch eine Photovoltaikanlage mit Speicher ausgeglichen werden, wie es bei beiden Häusern der Fall ist. Die Berechnungen zeigen, dass es sich bei beiden Häusern um Energie-Plus-Häuser handelt." Plusenergiehäuser sind Gebäude, die mehr Energie erzeugen, als sie im Jahr verbrauchen. Dies ist möglich, weil die von der Photovoltaikanlage erzeugte Sonnenenergie in Strom für die elektrische Fußbodenheizung umgewandelt wird, die jedes Haus beheizt.
Der Gebäudekomplex ist zwar nicht völlig autark, aber der Gebäudeeigentümer hat die Möglichkeit, den Photovoltaikstrom über den regionalen Stromversorger einzuspeisen und damit zu verkaufen. Dadurch ist es möglich, ein Passivhaus mit sehr geringen Energiekosten zu betreiben. Die Technik für eine komplette, autarke Heizungslösung ist bereits vorhanden, wie Elmar Härtner erklärt. “Wenn wir mit strombasierten Systemen arbeiten, die dann durch Photovoltaikanlagen mit Speicher ergänzt und richtig verwaltet werden, kann ein Hauseigentümer schließlich auch den Strom nutzen, den er im Laufe des Jahres selbst produziert hat.”
Das Ergebnis: Ein flexibles, effektives Heizsystem
Das elektrische Fußbodenheizungssystem von DEVI bietet den Bewohnern eine flexible Heizlösung mit einigen Vorteilen. Aufgrund der leichteren Bodenkonstruktion - im Vergleich zu einer Warmwasserfußbodenheizung, die stärkere Fußbodenaufbauten erfordert - heizt das System schnell auf. Raumthermostate helfen außerdem dabei, in jedem Raum das richtige Temperaturniveau zu erreichen. Die Bewohner können mit dem digitalen Thermostat die Fußbodenheizung einstellen und die optimale Raumtemperatur für die jeweilige Tageszeit einstellen.
Die elektrische Fußbodenheizung bietet Vorteile für Bauunternehmen, Planer, Eigentümer und Mieter. Die dünnere Bodenkonstruktion bedeutet geringere Installationskosten und weniger aufwendige Planung. Die Kosteneinsparungen erstrecken sich über die gesamte Lebensdauer der Heizlösung, da die elektrische Fußbodenheizung im Gegensatz zu einer Warmwasserfußbodenheizung nicht regelmäßig gewartet werden muss. In Kombination mit Photovoltaik ist die Elektroheizung eine ideale Heizungslösung für gut gedämmte Neubauten oder umfassende Sanierungen, von der Bewohner und Bauunternehmen gleichermaßen profitieren. All diese Vorteile führen dazu, dass Bauunternehmen zunehmend auf Elektroheizungen als wirtschaftliche und nachhaltige Heizquelle setzen. Die Zukunft ist wirklich elektrisch.

Finde mehr über elektrische Fußbodenheizungen heraus
Eine elektrische Heizung erreicht je nach Bodenaufbau schnell die gewünschte Temperatur, sodass Räume nur dann beheizt werden können, wenn sie benötigt werden, um erstaunliche Energieeinsparungen zu erzielen ohne Beeinträchtigung des thermischen Komforts.
Vorteile für elektrisches Heizen
Einfach zu installieren
Maximale Leistung und schnelle Installation
Schnelle Ansprechzeit
Keine jährliche Wartung erforderlich
Hohe Lebensdauer mit bis zu 20 Jahren umfassender Garantie
Unsichtbare Wärmequelle