• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

丹佛斯VACON® NXP變頻器打造高效儲能系統

2024年4月10日 星期三
Container-based battery energy storage system
觀賞影片

隨著電力需求及風能和太陽能等綠色能源需求的加速成長,使得荷蘭電網達到極限負荷並帶來諸多挑戰,如影響電力供應和電力品質穩定性。此外,再生能源投資者難以有效出售剩餘的電力。

為因應上述挑戰,位於荷蘭亨厄洛市的SmartGrid公司以永續為出發點來打造電池儲能系統(BESS)。這個電池儲能系統方案可協助企業、建築工地、配送中心等解決供電問題。SmartGrid智慧型電池儲能系統透過丹佛斯VACON® NXP變頻器(併網型電源轉換器)連接電網與進行負載分配,進而提升供電效能。

Lambertus Fair公司於2022年在亨厄洛舉辦大型的零碳排主題展,透過本文案例,您將有機會進一步了解丹佛斯如何幫助SmartGrid公司打造永續性的電池儲能系統,從而幫助當地企業解決電力短缺問題。

Danfoss Drives man looking at a computer connected to the system

挑戰:持續供電

公用事業正面臨從化石燃料轉向清潔能源的轉型,以及對電網穩定性與供電需求日以俱增的挑戰。

許多發電機都是柴油發電,一旦啟用就會產生大量的二氧化碳排放量。Lambertus Fair公司於2022年舉辦首屆大型的零碳排主題展,在活動期間,他們必須確保穩定的電力供應以避免電力短缺問題。同時,也需要採用更環保的發電機來取代既有的傳統柴油發電機以降低成本與碳排放。為了滿足性能和永續性需求,丹佛斯傳動團隊與SmartGrid一同為Lambertus Fair打造專用的電池儲能系統。

 

A look inside the system with cables connected

解決方案:高可靠性的智慧儲能方案

高性能的VACON® NXP變頻器可滿足對穩健性和動態性能有嚴苛要求的應用。丹佛斯在初期就開始參與貨櫃型電池組的開發與設計。SmartGrid在丹佛斯位於荷蘭霍爾克姆的應用開發中心(ADC)對四個原型電容器進行嚴格測試,以確保精確的電流傳輸不會干擾電網運行。

SmartGrid憑藉對丹佛斯專業知識與產品信任選擇VACON® NXP變頻器。這些智慧電容器在電力供應充足時能儲存多餘的綠色電力以便在電力不足時使用。此外,根據電力短缺情況,可以提供一個或多個10英尺貨櫃型電池組作為備用電源,由電源轉換器控制一體式磷酸鋰鐵電池模組,實現有效的能源管理與提升電力使用效率。

VACON® NXP變頻器優勢

  • 適用於高達800 V直流輸入,520 A交流輸出
  • 內建正弦濾波器確保高品質電力供應和正弦波交流電壓
  • 共模濾波器可平衡系統共模電壓之間的差異,這些差異是在轉換時產生的
  • 不需額外安裝變壓器,從而節省空間與降低系統複雜性
  • 低負載情況下,依然穩定運行
Inside one of the containers.

結果:在8000次循環後仍保有80%的電力

Lambertus Fair在現場採用了三個10英尺的貨櫃型電池組以取代傳統柴油發電機,在四天的活動中提供穩定電力。通過連接40 kW電網確保連續供電,這個創新的儲能系統解決方案展現了巨大的供電潛力。

此外,磷酸鐵鋰電池的壽命和可靠性都很突出。這些電池在8,000次循環後仍保有80%的容量,每日放電和充電可長達21年,無需擔心效能問題。最重要的是,該智慧型電池系統也可以用來儲存太陽能和風能,是實現綠色轉型的關鍵一步。

VACON® NXP變頻器(併網型電源轉換器)