日前Danfoss Editron為芬蘭能源集團KSS Energia的科沃拉Siikakoski水電廠改造案提供高能效發電機,希望透過先進的電氣化技術延長水電廠設備壽命。
芬蘭科沃拉的Siikakoski發電廠自1960年開始營運,於1976年被KSS Energia公司接管,並使用該公司的能源網路系統來為科沃拉地區居民提供電力服務,該水電廠機組最早可追溯到1960年,因此水電廠若要維持永久穩定運行,必須立即對廠內發電設備進行更新改造。
Danfoss Editron身為水電廠改造案的合作夥伴,為KSS Energia集團提供完善的解決方案包括兩台1300kW,125rpm的發電機和兩台600kVAr無功補償裝置。新型發電機採用直驅永磁技術,其結構比傳統同步電機更加緊湊,重量減輕大約 20%~30%,這類型發電機受益於永磁技術,除了效率高外,只需很少的維護工作。此外,丹佛斯傳動事業部提供的先進無功補償系統也深受KSS Energia 集團肯定。
2018 年底,第一台發電量可達 1.3 兆瓦的發電機在Siikakoski成功完成安裝,而另一台 1.3兆瓦的發電機預計在 2019年底完成安裝。一旦這座 2.6 兆瓦的發電廠開始全面投產,預計未來 50至60年內,每年可為當地500戶家庭提供電力服務。
丹佛斯於2018年底完成以移動電氣解決方案技術著稱的AXCO-Motors 公司收購,其主要生產適用於可再生能源、海洋船舶、非公路用車輛250kW至 6MW領域的永磁電機。Danfoss Editron利用高端的EDITRON系統為農村地區提供可再生能源解決方案。丹佛斯的跨部門解決方案是這次贏得Siikakoski水電廠改造案的重要關鍵因素。
Danfoss Editron水電銷售總監、AXCO-Motors前首席執行長Juhana Ylikojola表示,「 Danfoss Editron和AXCO-Motors的戰略合作是非常明智的決定。目前除了水電廠和可再生能源領域,還有許多市場等待我們去開發,如孤立電網、能源儲存和發展中國家日益增長的用電需求。Danfoss Editron的可再生能源解決方案能滿足客戶對於提高能效、零排放,以及降低燃料成本和維護成本的需求。
KSS Energia的生產主管Kari Dansk補充說道:「除了發電機之外,我們還對Siikakoski水電廠其他部分進行改造,如渦輪機、輸電系統、水閘和輔助設備。其中某一些設備已經擁有近60年的機齡,由於廠內設備過於老舊且使用空間也非常有限,因此我們選擇與 Danfoss Editron合作,他們的發電機體積輕巧、效率和可靠性極高,可以幫助我們解決上述難題 。」
Danfoss Editron之前曾與KSS Energia集團的另一家水電廠合作,其 Verla設施每年大約為3000戶家庭提供電力服務。
關於 KSS Energia
KSS Energia集團是一家總部位於芬蘭科沃拉的能源公司,主要業務為電力開發生產和提供能源服務等,擁有自己的能源網路系統,並在科沃拉以外的地區銷售電力產品和提供能源技術,該公司有81%的電力生產和69%的熱能生產都是依靠可再生能源。KSS Energia集團的營業額總計11.68億歐元,旗下擁有117名能源專家(截至2018年12月)。
聯絡資訊 :
Lee Lodge – Life Size Media
Email:lee@lifesizemedia.com
電話:+44 (0)7812 076 914

Danfoss Editron
Danfoss Editron為丹佛斯電力驅動部,總部位於芬蘭的拉彭蘭塔,隸屬於丹佛斯動力系統事業部電力傳動業務分部,專為非公路車輛和海運市場提供混合動力和純電動系統。此外,憑藉其獨特的永磁同步磁阻輔助(SRPM)技術,為重型車輛、工程機械和船舶領域打造高性能動力系統。丹佛斯Editron動力整合系統堅固耐用、結構緊湊,具備智慧控制功能,適用於功率為30kW至2,000kW的混合動力和電動系統,可實現智能配電和自動化運行管理,全方位提升能源效率。