新一代變頻器擁有卓越的驅動性能

2021年5月25日 星期二

由於電壓驟降所造成的非計劃性停機將對生產力造成極大的影響,以半導體為首的高科技產業為例,其連續性製程採用甚多對電力品質極敏感的微電腦自動控制設備以及電子控制系統等,由於每度電力的產值高居各行業之冠,包括電力品質不良與供電不穩等任何可能導致製程中斷的原因將使業者蒙受重大損失。

丹佛斯高頻VLT®變頻器的飛車啟動功能經過升級後,擁有更佳的驅動特性和瞬時停電減速功能,可支援感應馬達實現變速驅動控制,有助於縮短復歸時間以及減少停電損失。

飛車啟動特色為電機尚未停下來的情況下,變頻器仍可直接啟動,此功能對於離心機和風機尤其重要。飛車啟動功能使驅動器和任一方向全速旋轉的運行電動機同步,這樣就可以防止過電流消耗導致跳閘,由於驅動器重新啟動時電機速度並沒有變化,從而使系統上的機械應力最小化。

新一代丹佛斯®AutomationDrive FC 302、VLT®AQUA Drive FC 202、VLT®Refrigeration FC 103及VLT®HVAC Drive FC 102系列變頻器採用無感測向量控制系統(VVC plus),透過優化的飛車啟動功能使感應電機運行速度最高可達132 Hz;對於高於132 Hz轉速運行的感應馬達,飛車啟動將保持慣性運行。此外,飛車啟動功能可確保VLT®AutomationDrive FC 302變頻器在通量模式下的穩定運行。

優化後的飛車啟動功能特性:

  • 可靠地控制馬達
  • 復歸處理時間快4倍
  • 減少機械應力變化

更多詳情