![](/media/15291/picture-2-web.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
水是有限且珍貴的公共資源,是人類非常重要的生存條件和促進社會經濟持續發展最重要的一環,因此有效利用及保護水資源已成為全球關注的議題。
由於我們不可能大幅增加淡水資源儲量,但是我們可以將水資源進行最有效的利用,目前提高水的迴圈利用率和用水效率技術已經存在 優化水供應及廢水處理。壓力傳感器和變頻器對於減少全球水資源浪費和降低能源消耗扮演著關鍵性的角色,特別是灌溉控制系統,可實現精確的壓力控制和智慧監控,從而大幅降低耗水量和無收益水量。
![Danfoss targets CO2 neutrality latest by 2030](/media/15284/solution.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
供水系統業者面臨諸多問題與挑戰如水壓管理、提高用水效率等,建立高效供水管理系統能確保用水穩定性及安全性,而適當的供水量調配及水壓管理可提高供水品質,從而解決迫在眉睫的水資源不足問題。
供水管網系統常見之問題:
- 高能耗和水耗
- 水錘效應和氣蝕現象
- 壓力尖峰負載造成管路損壞
- 壓力監測頻率限制導致高峰對管網所產生的波動分析被忽略
- 壓力恆壓值未設定正確,導致水泵空轉造成損壞
- 不可預期的停機維護所帶來的高昂成本
壓力變化愈小對供水系統極有好處,除了可以有效減少耗水量和降低能耗之外,還包括:
- 降低洩漏風險
- 減少水錘效應現象的發生
- 減少停機時間以及對用戶的影響
- 降低污染物排放
- 大幅減少能源成本
根據研究顯示,供水設備製造商可透過恆壓控制和流體管理來減少許多不必要的水資源損失和能源損失。越來越多廠商在供水系統上安裝壓力傳感器、開關以及變頻器等來提高水泵性能,他們根據系統變化的流量及對應的壓力參數,透過可編程控制器和變頻器來調節水泵轉速和運行台數,使供水管網的出口壓力保持在恆定的設定壓力並提供實際所需的流量,從而提高供水品質和實現節能的目的。此外,降低供水壓力、調節供水管網流量可降低洩漏機率。
只要保持供水管路的壓力,可確保該管路供水流量與用水流量的平衡,就能達到恆壓供水的目的。丹佛斯工業自動化部門的個案研究證實透過控制與調節供水壓力的方式,可讓供水管網減少的漏水損失達38%,從而減少爆管事故和延長供水管網之使用壽命,滿足用戶需求。同時,能耗也下降約20-40%,除了降低運行成本,並提高系統運行可靠性。
丹佛斯壓力傳感器、開關和變頻器是影響供水系統能效的關鍵元件,我們的傳感器和開關主要用來控制水源供應和分配,可廣泛應用於廢水處理系統、農業灌溉系統以及增壓泵系統。此外,丹佛斯傳感器也可用來控制商業大樓和住宅大樓的供水水壓。