![](/media/ab0kyvco/national-sliding-centre.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
國家雪車雪橇中心以支撐賽道並容納製冷主管的U型槽為基礎,以賽道為核心,透過相同的坡屋面將分散佈置的出發區、結束區等建築串聯在一起,是北京2022冬奧會場館工程中設計和施工難度最高的比賽場地之一。賽道長1975米,由16個角度、傾斜度都不同的彎道組成,其中最具特色的是360°迴旋彎賽道。賽道施工要精細到每一個角度、每一個曲面、每一個毫米級的細微之處,以打造出世界一流的「完美賽道」。
國家雪車雪橇中心是中國第一條、也是唯一符合冬奧會標準的雪車雪橇賽道,為世界第十七條雪車雪橇賽道。由於其結構與造型設計的特殊性,被稱為國家雪車雪橇中心「雪遊龍」。
中國中糧工科冰雪團隊隸屬於中糧工科北京事業部(華商國際工程有限公司),其前身商業部設計院是中國工商業製冷業領先設計單位,擁有近七十年的歷史,始終引領當地工業製冷業的技術創新與產業發展。中糧工科積極拓展冰雪及特殊製冷工程業務,擔剛國家速滑館、國家雪車雪橇中心、國家高山滑雪中心等五大冬奧核心場館製冰造雪系統設計和建造工作。
國家雪車雪橇中心工程取得重大技術突破,其制冰工藝極其複雜。作為中國第一條、同時也是唯一一條符合冬奧會標準的雪車雪橇賽道,其賽道由不同曲面、不同長度、不同面積的制冰排管所構成,冰面面積達到1萬多平方米,盤管總長度近110公里。這個專案難度在於涉及眾多國內外建造方,需要克服中西方標準不一致的問題及各方專家的專業建議和反覆論證,在討論過程中,丹佛斯提供的整體解決方案從眾多選項中脫穎而出,包括可準確且精密監測的工業製冷GD氣體偵測器、ICF不銹鋼組合閥以及丹佛斯原廠換熱機組。
工業製冷GD氣體偵測器保障賽道安全
作為賽道安全保障的施工設計項目,考量賽道閥站間距大、巡檢週期長,透過GD氨氣體偵測器可提供高精確測量和及時警報,為賽道提供更全面的安全保障。
ICF不銹鋼組合閥提高系統運行安全性
根據國際常規設計分體閥焊口近6000多個,從賽道認證到冬奧會正式使用近兩年4個月的時間,為確保高效製冷和冰面效果,冬奧冰雪團隊採用丹佛斯工業製冷ICF不鏽鋼組合閥,透過減少焊口数量降低潛在洩漏風險,並且減少施工調試運維工作量及降低系統生命週期總成本。此外,採用不鏽鋼材質的ICF組合閥可進而提高系統的抗腐蝕性,保障系統安全運行。
原廠換熱機組助力綠色冬奧
冷凝熱回收是供暖空調系統實現節能的重要途徑之一,基於冷凝熱回收的區域供暖系統原本通過二次管網板式熱交換器和水泵完成廢熱回收再利用。經過優化改造將丹佛斯原廠換熱機組取代換熱站,從而提升運行效率以及節省更多使用空間,實現廢熱回收供暖。
透過與設計團隊的緊密交流和溝通,丹佛斯團隊充分了解到國家雪車雪橇中心的製冰系統製冷工質採用氨冷媒,其ODP和GWP均為0,非常環保高效。低碳製冰技術在冬奧會的成功應用使丹佛斯更加確定自然工質製冷未來發展趨勢和技術方向,我們將繼續推廣自然工質製冷和低碳製冷技術的應用。國家速滑館和國家雪車雪橇中心的製冷系統均採用冷熱聯供技術,將製冷產生的廢熱進行回收利用,分別用於場館的冬季採暖、冰面維護澆冰和除濕等,最大程度地節約能源與實現雙碳目標。