丹佛斯供熱解決方案幫助阿斯塔納清真寺節省17.5%的能源成本

2024年1月22日 星期一

阿斯塔納清真寺是中亞地區最大的清真寺,通過採用丹佛斯高效的供熱解決方案節省的能源成本高達 17.5%,在碳減排與環境永續發展方面,向前邁出重要的一步。

• 丹佛斯供熱解決方案預計每年可節省 55,000 美元的能源成本
• 有助於降低供熱系統的碳排放,實現永續發展

阿斯塔納大清真寺是中亞地區最大的清真寺,也是世界上最大的清真寺之一。 清真寺的主圓頂是世界上同類圓頂中最大的,高約 83.2 米,直徑 62 米,外頭的四個宣禮塔高130米,由五個部分組成,象徵伊斯蘭教所需遵守的五項基本原則,即信仰、祈禱、齋戒、天課和朝聖。

丹佛斯為阿斯塔納大清真寺提供節能的供熱解決方案,確保信徒可以舒適地度過哈薩克嚴酷的冬天(最低氣溫攝氏50度以下)。創新的供熱解決方案除了可以減少二氧化碳排放量,預計每年可省下55,000 美元的供暖成本,並在 8年後回收成本。

丹佛斯土耳其、中東和非洲地區總裁 Ziad Al Bawaliz 表示:「由於阿斯塔納清真寺規模龐大,在寒冬期間面臨嚴峻的供暖挑戰。我們提供的解決方案可提高傳熱效能、減少能源消耗,實現系統的節能運行。」

丹佛斯供熱解決方案透過精確的室內溫度控制,能降低供暖系統的能源消耗,進一步提高能源使用效率,同時確保舒適的室內環境。Ziad Al Bawaliz 補充說:「建築物是目前全球第二大碳排放來源,在城市地區占總碳排放量的 50% 以上。如果我們想要實現氣候目標,減少建築物的碳排放是重中之重,這個案例證明了在不增加成本的情況下,實現節能減排與永續發展是可能的。」

負責阿斯塔納清真寺項目的Stroymep工程公司總監 Altun Koksal 最後總結說,採用節能技術對於這個項目的成功至關重要,哈薩克斯坦共和國的新法規現要求建築物採用節能設備。而丹佛斯的能效技術可最大限度地降低供暖成本,提高供熱系統的可靠性和安全性,以及為清真寺的遊客提供更舒適的遊憩環境。