• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

丹佛斯發布綠氫白皮書 推動永續氫能

2024年4月25日 星期四

綠氫透過再生能源電力來電解水製氫,比傳統的化石燃料製氫更為環保,不會排放二氧化碳。考量綠氫的生產和使用之價格較高,需透過成熟的技術以發揮其最大潛力與效益。丹佛斯最新發布的影響力報告顯示,到2050年,氫氣生產將消耗目前一半以上的電力,因此生產過程中的能源效率至關重要。採取有力措施刻不容緩,在再生能源生產及資金壓力可控的情況下,針對難以減排的重點產業,需加大生產力度。

  • 必須有效率地生產綠氫,以最大限度地降低生產成本和再生能源的需求。
  • 將電能轉換為氫氣會產生約30%的能量損失,透過現有技術可減少損失。
  • 透過高效能轉換器使綠氫生產的整體效率提高約1%,可滿足倫敦近四年的用電需求

丹佛斯呼籲對綠氫生產採取細緻入微的處理方法,其對於擺脫化石燃料的過渡中發揮關鍵作用。 然而,如何有效的生產及使用綠氫以降低成本和對再生能源的需求也是我們必須關注的問題。值的一提的是,由於資源的有限性與氫氣生產的技術難題,必須策略性地分配給重工業和長途交通運輸等難以減排的產業。

Mika Kulju

The potential of hydrogen as a clean energy carrier is immense. But it must be produced efficiently to minimize costs, and we need to deploy it judiciously. To maximize its impact, which is paramount, green hydrogen should be channeled into sectors where alternatives to fossil fuels are limited, ensuring the greatest reduction in greenhouse gas emissions.

Mika Kulju, President, Danfoss Power Electronics and Drives

丹佛斯傳動事業部總裁 Mika Kulju 表示,綠氫作為清潔能源解決方案,具有巨大的前瞻性,但我們必須提供安全部署並透過高效的生產方式才能最大限度地降低成本。最重要的是,針對化石燃料替代方案有限的產業,應採用綠氫以最大極大程度地減少溫室氣體排放量。

由於綠氫生產需要大量電力,因此生產過程中的能源使用效率對於永續發展至關重要。 雖然目前綠氫製程中會產生約30%的能量損失,但現有技術可以最大限度地減少損失。例如,用於電解槽的高效能轉換器將交流電(AC)轉換為直流電(DC),使將整體生產效率提高約1%。儘管幅度很小,到 2050 年,節省1%的電費支出足以滿足倫敦近四年的用電需求。

氫能源具有廣泛的應用前景,潔淨氫能是因應氣候變遷的關鍵解決方案,需要在全球範圍內進行大量投資,各國政府需要迅速採取行動。為實現《巴黎協定》目標,到2030年全球電解產能必須達到550 GW以上。

國際能源署(IEA)在報告中指出,由於進度緩慢,在2022年至2028年之間,氫燃料生產的再生能源發電裝置容量預計將成長45 GW,比一年前預測少35% 。Mika Kulju解釋說,氫不是萬能,但我們需要更具成本效益的製氫技術,毫無疑問地,氫能在綠色轉型中發揮至關重要的作用。

另一個重要的能源效率措施是電解槽的餘熱回收利用。氫氣生產會產生大量的餘熱。光是歐盟國家,到2030年就可以回收約114 TWh,足以滿足目前德國供暖需求的兩倍以上。他接著說:從電解過程中回收多餘的熱量之潛力相當巨大,若在規劃能源基礎設施時未將餘熱加以回收利用,將會是一個錯誤的政策。 這也是建立全面性的監管和經濟框架對於氫能大規模推廣應用如此重要的原因。

丹佛斯在影響力系列白皮書《綠氫: 平衡之要》中提出了製氫的控制方法,其中效率可負擔性發揮關鍵作用。

關鍵要點:

  • 到2050年,氫氣生產將需要現今總用電量的一半以上。
  • 綠氫應被視為有限資源,並優先用於難以減排的產業。
  • 氫氣目前主要用在傳統領域,但加速重工業和長途交通運輸等難以減排產業的升級腳步是絕對必要的。
  • 高效的綠氫生產才能最大限度地降低生產成本、能源損失和能源需求。
  • 綠氫製程中會產生約30%的能量損失,但現有技術可以最大限度地減少損失。

丹佛斯台灣媒體聯絡人 | 簡嘉慧 (Maggie Chien)
Tel: (02) 2227-2205

《綠氫: 平衡之要》影響力系列白皮書