Danfoss Learning是一个免费的在线学习平台,允许用户访问各种培训资源。 这些材料有多种格式,可以随时在线或离线访问。 我们的许多学习内容都可以在Learning.Danfoss.com和SABA Cloud移动学习应用程序(适用于iPhone和Android)上找到。 但是,还有其他方法可以提高您的技能和知识; 我们还提供网络研讨会,可下载的资源以及在世界各地举办的面对面培训。
Danfoss Learning是免费的,并向所有人开放。 欢迎所有人加入丹佛斯学习,课程和材料是专门为帮助工程师,安装人员,服务技术人员和批发商而设计的,旨在帮助他们更好地了解产品,行业主题和趋势,从而帮助他们更好地完成工作。
是的,丹佛斯会为我们的培训计划课程颁发结业证书。 参与者必须通过所有规定的培训材料,然后通过测试才能获得结业证书。
我们相信知识共享的力量。 它不仅对我们现在和将来的客户有价值,而且对我们工程师未来的使命至关重要。 通过广泛地提供最新的行业知识,技术和趋势,我们希望激励和支持专业人士,他们将为所有人建立未来的社区和更美好的未来。
是的,您可以免费创建一个Danfoss学习帐户并参加所有在线培训课程。 面对面或虚拟培训可能收费。
您可以通过登录Learning.Danfoss.com上的免费帐户,在世界任何地方访问Danfoss Learning。 我们的许多在线课程都已通过响应式设计进行了优化,可在移动设备上使用,并且还在不断更新中。 您还可以通过免费的SABA Cloud移动学习应用程序访问精选课程,以便在旅途中进行便捷的培训。
我们欢迎任何人注册免费的Danfoss Learning帐户并访问我们的在线培训课程。
可以。 我们的许多课程都是使用响应式设计构建的,因此非常适合在手机和平板电脑上浏览。 您还可以在适用于iPhone和Android的SABA Cloud移动学习应用程序上访问一系列课程。
丹佛斯学习课程中使用的所有信息和资产均为丹佛斯的知识产权,并受版权保护。 未经我们明确许可,不得复制或发布Danfoss Learning内容。
如果您需要Danfoss Learning的支持或对目录有疑问,请发送电子邮件至:danfosslearningsupport@danfoss.com
可能的原因可能是您的Web浏览器中没有安装Adobe Flash Player插件。 为了安装Adobe Flash Player,请转到http://get.adobe.com/flashplayer/?promoid=BUIGP 并按照说明进行操作。
另外,请确保在网络浏览器中关闭或禁用了“弹出窗口阻止程序”选项。 Adobe Flash Player
如果您认为自己的帐户安全受到威胁,则应立即将密码更改为新密码。 在常见问题上方找到“更改密码”链接。
您无法更改用户名。 如果您需要更改用户名,则必须通过danfosslearningsupport@danfoss.com与Danfoss Learning支持联系。
如果忘记密码,则由于系统无法找回忘记的密码,您将需要输入新密码。 在常见问题上方找到“忘记密码”链接。
闲置两年后,您的帐户将被关闭,并且无法重新激活。 请您通过登录页面创建一个新帐户来再次注册。