VACON® Programming
VACON® 变频器内置 PLC 功能,可以运行此工具创建的应用程序逻辑。其支持基于 IEC61131-3 标准的编程语言,可用于根据客户工艺修改变频器功能,且无需额外的 PLC 硬件。通过创建新逻辑或修改现有逻辑,可用于创建过程控制、监视和诊断功能。所有接口均可修改以适应特定的需要。I/O、现场总线、参数/监控信号、故障/报警指示均可定制。使用此工具需要经过培训。如欲了解更多信息,请与当地的丹佛斯传动办事处联系。
VACON® 变频器内置 PLC 功能,可以运行此工具创建的应用程序逻辑。其支持基于 IEC61131-3 标准的编程语言,可用于根据客户工艺修改变频器功能,且无需额外的 PLC 硬件。通过创建新逻辑或修改现有逻辑,可用于创建过程控制、监视和诊断功能。所有接口均可修改以适应特定的需要。I/O、现场总线、参数/监控信号、故障/报警指示均可定制。使用此工具需要经过培训。如欲了解更多信息,请与当地的丹佛斯传动办事处联系。