TXV 过热度调节器是丹佛斯 “Cool Apps tool box”的一部分,使维修技术人员和暖通空调安装人员只需对大多数热力膨胀阀进行一两次调整即可优化过热度。 过去需要几个小时的工作现在只需几分钟。只需输入有关您正在使用的系统的一些基本信息,TXV 过热度调节器应用程序就会为您提供阀门特定的调整建议。
使用这些信息,您可以在不到 15 分钟的时间内优化制冷系统并提高其能效。带来的结果:您的客户节省了能源成本,您赢得了回头客。 TXV 过热度调节器使用先进的算法来提出优化建议。这些算法由丹佛斯优秀的工程师开发和验证。除了每个阀门的基本灵敏度之外,还考虑了多种影响因素。
您不再需要使用 TXV 手册和压力-温度转换工具来进行试错调节。 TXV 过热调节器使您可从一开始就进行精确调整,既节省您的时间,又能提供更优化的方案。 立即在您的 Android 或 iOS 移动设备上免费下载 TXV 过热度调节器吧。
下载
免费下载应用程序
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }热力膨胀阀热力膨胀阀 (TXV) 可作为零件提供,例如单独阀体和阀芯组装,或整套阀门(固定阀芯)。此类别还包括恒温喷射阀。
联系我们
如需更多信息,请联系我们。
免责声明
TXV Superheat Tuner(简称“应用程序”)根据“按原样”和“按可用”提供仅用于丹佛斯指定的预期目的,且任何使用均由用户自行承担风险。应用程序及其提供的信息和结果不能代替技术建议,但必须经过用户验证,它们不具备任何保证同时不应作为准确数据或分析的依据。
丹佛斯不对应用程序作出任何明示、默示或法定的保证,包括但不限于适销性条件、合格的质量、适于某个特定目的、准确性及未侵犯第三方权利。丹佛斯不保证此应用程序能够满足您的要求,以及应用程序能够无故障或持续运行。
在法律允许范围内的任何情况下,对于由于使用应用程序而造成的任何直接、特殊、间接或后果性损害,包括但不限于财产损害、成本节省或利润损失、数据丢失,丹佛斯将不承担任何责任。