• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

SiteService

  • 概述
  • 下载
  • 联系我们
  • 免责声明

警报监控应用程序

借助丹佛斯 SiteService 警报监控应用,您可以减少现场拜访次数,同时还能时刻查看系统运行状态 - 不仅能够节省时间,还能够为客户提供维修工具的顶级视图。

不过,该应用程序的功能远远不止警报监控。SiteService 能够远程连接到丹佛斯的 AK SC 255、AK SC 355 或 AK SM 800 系列控制系统,使您可以即时了解设备状态、警报管理、系统性能历史和组件设置。

您可以轻松查看并解决警报,运行除霜循环,调整资产设定值并收集信息,以确定是否需要现场拜访。

立即安装 SiteService,便可帮助您减少现场拜访次数和紧急服务呼叫次数。

下载

联系我们

如需更多信息,请联系我们

免责声明

SiteService(简称“应用程序”)根据“按原样”和“按可用”提供仅用于丹佛斯指定的预期目的,且任何使用均由用户自行承担风险。应用程序及其提供的信息和结果不能代替技术建议,但必须经过用户验证,它们不具备任何保证同时不应作为准确数据或分析的依据。

丹佛斯不对应用程序作出任何明示、默示或法定的保证,包括但不限于适销性条件、合格的质量、适于某个特定目的、准确性及未侵犯第三方权利。丹佛斯不保证此应用程序能够满足您的要求,以及应用程序能够无故障或持续运行。

在法律允许范围内的任何情况下,对于由于使用应用程序而造成的任何直接、特殊、间接或后果性损害,包括但不限于财产损害、成本节省或利润损失、数据丢失,丹佛斯将不承担任何责任。