• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

冷媒尺(Refrigerant Slider)

  • 概述
  • 下载
  • 联系我们
  • 免责声明

适用于80多种制冷剂的压力-温度计算应用程序

更新:我们的Low-GWP工具,Troubleshooter程序和备件应用程序现已与冷媒尺(Refrigerant Slider)集成。 您仍然可以访问冷媒尺(Refrigerant Slider)中熟悉的所有功能,但其也兼具有其他功能和便利性。

冷媒尺是制冷专业人员的必备应用程序。该工具的下载量超过 1,000,000 次,在 Google Play 应用商店的平均评分为 4.5 个星级,已成为全球非常流行的制冷应用之一。

 

冷媒尺让您的智能手机变为一个易于使用的“压力到温度”的制冷剂转换器,非常适于您在维修现场使用。该应用配有一个用户友好型界面,您可以通过该界面访问 80 多种不同的制冷剂,其中包括全球变暖系数 (GWP)、臭氧破坏潜值 (ODP)、分类、油类型、化学混合物、CAS 登记号等相关信息。我们还会持续增加其他类型的制冷剂。

该应用程序基于经国家标准与技术机构验证的制冷剂属性而设计,而且采用安托万方程进行转换。

丹佛斯的Low-GWP Tool,Troubleshooter和Spare Parts应用程序现已与冷媒尺集成在一起。 您可以通过更新到应用程序的最新版本来访问它们并获得增强的功能。

低全球升温潜能值(Low-GWP)工具

Low-GWP工具可通过检查与TXV的兼容性来帮助您查找和对比对气候友好的制冷剂,以用于制冷系统改造。

Troubleshooter

Troubleshooter可帮助您解决制冷系统中的问题,从而可以快速识别故障并获得推荐的解决方案。

Spare Parts

可直接从智能手机访问并订购。查看广泛用于工业制冷应用的丹佛斯备件和服务套件列表。

如何使用冷媒尺

新功能:您现在可以直接在冷媒尺中收听十分受欢迎的播客“Chilling with Jens"。 您可以在旅途中学习了解制冷知识和技能。 单击应用程序中新的Podcast标签开始收听。 目前,与“Chilling with Jens"的语言仅支持英语。

在屏幕左侧,交互式冷媒尺可帮助您快速设置压力或温度参考。在右侧,您可以根据输入找到精确的压力和温度。您也可以输入精确的压力或温度读数。移动“冷媒尺”以直观显示相应的数字信息。

您可以根据需要轻松地在公制(SI)和英制单位以及表压和绝对压力之间切换压力和温度单位。

下载

冷媒之应用程序

体验网页版

冷媒尺工具也有网络版本,使您可以直接从浏览器中使用它。

联系我们

如需更多信息,请联系我们

免责声明

冷媒尺(简称“应用程序”)根据“按原样”和“按可用”提供仅用于丹佛斯指定的预期目的,且任何使用均由用户自行承担风险。应用程序及其提供的信息和结果不能代替技术建议,但必须经过用户验证,它们不具备任何保证同时不应作为准确数据或分析的依据。

丹佛斯不对应用程序作出任何明示、默示或法定的保证,包括但不限于适销性条件、合格的质量、适于某个特定目的、准确性及未侵犯第三方权利。丹佛斯不保证此应用程序能够满足您的要求,以及应用程序能够无故障或持续运行。

在法律允许范围内的任何情况下,对于由于使用应用程序而造成的任何直接、特殊、间接或后果性损害,包括但不限于财产损害、成本节省或利润损失、数据丢失,丹佛斯将不承担任何责任。