Ref Tools包括我们受欢迎和有用的五个空调和制冷工具:







除了让您快速访问有用的工具之外,Ref Tools还使您可以跟踪访问量最大的服务站点并为每个站点保存唯一的设置。 您将节省时间并简化每个需求操作。
在工作繁忙,路途漫长的时候,因此Ref Tools还为您提供了一些寓教于乐的功能。 您可以直接在应用程序中通过网红播客收听Chilling with Jens。 休息一下,放松一下,同时学习一些新的制冷知识。

关于冷媒尺的一些补充信息
冷媒尺(现在是Ref Tools的一部分)可帮助您快速计算80多种制冷剂的压力-温度比,包括氨和跨临界CO2等天然制冷剂。冷媒尺还为您提供有关每种制冷剂的信息,包括全球变暖潜值(GWP)和臭氧消耗潜能(ODP)。 您可以在IPCC AR4和AR5值之间切换,其中AR4值是相对于欧洲F-Gas法规使用的。
制冷剂滑块的P / T计算使用基于Refprop 10结果的扩展曲线拟合模型。 您还可以看到带有滑移特性的制冷剂的露点和泡点。
下载

联系我们
如果您需要支持或对改进参考工具的建议,请给我们发送电子邮件至coolapp@danfoss.com。
免责声明
Ref Tools(“应用程序”)是按“原版”和“可用版本”的基础提供的,仅用于由丹佛斯确定的预期目的,其使用后果自负。应用程序以及由此产生的结果和信息不能替代技术建议,而必须由用户验证,它们不是保证,也不应该作为准确的数据或分析之依据。
丹佛斯不承担有关本应用程序的所有担保和条件,无论是明示,暗示或法定的,包括但不限于适销性条件,令人满意的质量,适用于特定目的,准确性和不侵犯第三方权利的条件。丹佛斯不保证该应用程序将满足您的要求,也不保证其操作不会中断或没有错误。
在法律未禁止的范围内,丹佛斯在任何情况下均不对任何直接,特殊,间接或后果性损害负责,包括但不限于财产损失,因储蓄或利润损失引起的损害或所产生的数据损失停止使用该应用程序。