Magnetic Tool

  • 概述
  • 下载
  • 联系我们
  • 免责声明

借助 Magnetic Tool 轻松测试电磁阀

确保电磁阀线圈工作正常,或检测故障电磁阀,是任何维修或安装项目中非常重要的一步。到目前为止,维修技师和 HVACR 安装人员都不得不依赖各种不同的方法和工具来完成这一步,包括采用流行的磁场检测圆环。但现在,我们可以采用更便捷的工具。

作为丹佛斯 CoolApps 工具箱中的一员,全新的 Magnetic Tool 工具能让电磁阀线圈的检测变得快速、简单,而且您可以通过全球的 iTunes 应用商店下载安装。 

便捷的工具时刻伴您左右。该工具不仅更便捷,而且更精确。Magnetic Tool 应用程序能够提供电磁阀 AC 或 DC 线圈磁场的相关信息。它还可以指示特定类型电机和泵的旋转方向,帮助您确定它们在系统中的正确安装方式。

Magnetic Tool 还能够拍摄故障组件的视频或照片,便于您归档维修程序或与您的客户分享。

下载

* Android 版本的应用程序已计划开发。

联系我们

如需更多信息,请联系我们

免责声明

Magnetic Tool(简称“应用程序”)根据“按原样”和“按可用”提供仅用于丹佛斯指定的预期目的,且任何使用均由用户自行承担风险。应用程序及其提供的信息和结果不能代替技术建议,但必须经过用户验证,它们不具备任何保证同时不应作为准确数据或分析的依据。

丹佛斯不对应用程序作出任何明示、默示或法定的保证,包括但不限于适销性条件、合格的质量、适于某个特定目的、准确性及未侵犯第三方权利。丹佛斯不保证此应用程序能够满足您的要求,以及应用程序能够无故障或持续运行。

在法律允许范围内的任何情况下,对于由于使用应用程序而造成的任何直接、特殊、间接或后果性损害,包括但不限于财产损害、成本节省或利润损失、数据丢失,丹佛斯将不承担任何责任。