• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

低 GWP 制冷剂工具

  • 概述
  • 支持
  • 联系我们
  • 免责声明

低 GWP 制冷剂工具

当您使用低 GWP 制冷剂替换当前所用制冷剂时,低 GWP 工具可以帮助您识别您的制冷系统中可能的能效改善。

低 GWP 制冷剂工具

低 GWP 工具

在替换系统制冷剂时,您可以使用低 GWP 制冷剂工具。它可以帮助您计算替换所用制冷剂的 GWP,保护环境。

丹佛斯低 GWP 工具移动版本

试用移动版本

低 GWP 工具还提供有移动 iOS 版本,便于您通过手机使用该工具。

支持

低 GWP 工具使用条件

低 GWP 工具提供的计算只应作为估计制冷系统性能变化的参考。通常不建议在变化蒸发温度的系统中使用插入或改装制冷剂。 

如果使用插入或改装制冷剂,您必须始终检查以及在多数情况下重新调节过热度设定。

  1. 给出的建议依据恒温膨胀阀与改装用制冷剂和旧制冷剂的对比分析结果提供。
  2. 过热度调整有助于维持压缩机的干燥回水
  3. 笑容符表示的是恒温膨胀阀在不同蒸发温度范围内的适用性,而且未参考可能的容量差异
  4. 容量显示的是使用改装用制冷剂和旧制冷剂的恒温膨胀阀在容量上的增加或减少
  5. 如果容量差异过大,可以通过更改孔口尺寸来更改容量

联系我们

如需更多信息,请联系我们

免责声明

低 GWP 工具(简称“应用程序”)根据“按原样”和“按可用”提供仅用于丹佛斯指定的预期目的,且任何使用均由用户自行承担风险。应用程序及其提供的信息和结果不能代替技术建议,但必须经过用户验证,它们不具备任何保证同时不应作为准确数据或分析的依据。

丹佛斯不对应用程序作出任何明示、默示或法定的保证,包括但不限于适销性条件、合格的质量、适于某个特定目的、准确性及未侵犯第三方权利。丹佛斯不保证此应用程序能够满足您的要求,以及应用程序能够无故障或持续运行。

在法律允许范围内的任何情况下,对于由于使用应用程序而造成的任何直接、特殊、间接或后果性损害,包括但不限于财产损害、成本节省或利润损失、数据丢失,丹佛斯将不承担任何责任。

©2017 Danfoss A/S