使用 KoolProg 优化电子控制器配置
有了 KoolProg PC 软件,丹佛斯电子控制的配置和测试从未如此简单。
该款软件工具为您提供了许多新的直观功能,比如选择收藏参数列表、编写在线和离线程序文件、监控或模拟警报状态活动。这些仅是部分新功能,可帮助您大程度减少在丹佛斯系列商业制冷控制器开发、编程和测试上所耗费的时间。

立即获取 KoolProg v.5.2!
特点和优势

设置参数
- 无需连接控制器,即可在您的 PC 上创建您自己的配置文件。
- 可将参数文件从连接的控制器导入到 PC。保存文件并将其下载到同型号的其他控制器。
- 收藏最常用的参数。
- 通过单个位置查看每个控制器型号的所有技术文档和手册。

拷贝到控制器
- 使用该集成及完成状态指示器快速为一个或多个控制器编写程序。

服务和测试
- 在线更改参数配置。
- 监控输入和输出的即时状态。
- 使用图形趋势工具快速分析控制器行为和程序模式。
文档
类型 | 名称 | 语言 | 适用于 | 已更新 | 下载 | 文件类别 |
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | KoolProg – User Guide | 英語 | Multiple | 25 3月, 2025 | 8.9 MB |
下载
KoolProg
联系我们
如需更多信息,请联系我们。
免责声明
KoolProg 安装程序(简称“应用程序”)根据“按原样”和“按可用”提供仅用于丹佛斯指定的预期目的,且任何使用均由用户自行承担风险。应用程序及其提供的信息和结果不能代替技术建议,但必须经过用户验证,它们不具备任何保证同时不应作为准确数据或分析的依据。
丹佛斯不对应用程序作出任何明示、默示或法定的保证,包括但不限于适销性条件、合格的质量、适于某个特定目的、准确性及未侵犯第三方权利。丹佛斯不保证此应用程序能够满足您的要求,以及应用程序能够无故障或持续运行。在法律允许范围内的任何情况下,对于由于使用应用程序而造成的任何直接、特殊、间接或后果性损害,包括但不限于财产损害、成本节省或利润损失、数据丢失,丹佛斯将不承担任何责任。
©2017 Danfoss A/S