• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

KoolCode

  • 概述
  • 下载
  • 联系我们
  • 免责声明

制冷系统代码识别应用程序

KoolCode 可帮助制冷专业人员在维修现场识别 ADAP-KOOL®、EKC、ERC 及 Optyma Plus™ 等电子控制装置的代码,进而节省他们的宝贵时间。

不需要 Wi-Fi 或移动数据 - 使用 KoolCode 离线工具,可轻松查找警报、错误、状态和参数代码。

KoolCode 让代码识别变得更轻松,令您无需通过纸质手册或台式电脑查找代码。  输入单个代码筛选特定条件,或者从列表从选择,然后按照控制器和代码类型逐步缩小范围。

用户评价说 KoolCode 是目前市面上优秀的制冷应用之一,该工具在 Google Play 应用商店中的平均评分高达 4.5 个星级。

立即下载 KoolCode 应用程序,获取简单离线工具,通过手机轻松查找电子控制代码。

下载

联系我们

如需更多信息,请联系我们

免责声明

KoolCode 2(简称“应用程序”)根据“按原样”和“按可用”提供仅用于丹佛斯指定的预期目的,且任何使用均由用户自行承担风险。应用程序及其提供的信息和结果不能代替技术建议,但必须经过用户验证,它们不具备任何保证同时不应作为准确数据或分析的依据。

丹佛斯不对应用程序作出任何明示、默示或法定的保证,包括但不限于适销性条件、合格的质量、适于某个特定目的、准确性及未侵犯第三方权利。丹佛斯不保证此应用程序能够满足您的要求,以及应用程序能够无故障或持续运行。

在法律允许范围内的任何情况下,对于由于使用应用程序而造成的任何直接、特殊、间接或后果性损害,包括但不限于财产损害、成本节省或利润损失、数据丢失,丹佛斯将不承担任何责任。