通过安全、高效的运行实现最佳燃油经济性
电液控制
在恶劣地形作业时,出色的牵引力控制对于 Oxbo International 葡萄收割机来说至关重要。采用丹佛斯 PLUS+1® 进行控制的驱动解决方案确保安全、高效的运行,实现最佳的燃油经济性。
不同的葡萄园需要不同的收割机。Oxbo International 面临的挑战是发明一系列葡萄收割机来满足所有需求,同时使用相同的基本框架系统和相同的电液控制系统。
该公司需要坚固耐用的驱动系统以应对苛刻的操作条件,并具备适应各种葡萄园情况的灵活性。
H1 马达和串泵
丹佛斯团队开发出了新的四轮驱动系统。收割机可满足最大的牵引力需求,配备了 H1 变排量马达以驱动每个轮子。一组 H1 串泵可以满足所有四个轮边马达的流量需求。
45 系列轴向柱塞泵驱动开式回路系统,用于控制转向和工作装置。
集成的 PLUS+1® 控件
将所有的组件结合到一个平稳运行的系统中,PLUS+1® 控件确保在各种地形条件下均可获得最大效率,并实现高操作者舒适性。一旦发生故障,则很容易检测到问题并进行修复,从而最大限度减少收割机停机时间。
Oxbo 6000 系列是 Oxbo International 迄今最先进的收割机系列。利用 PLUS+1® 获得了增添更多功能的巨大潜力。