在功能安全性方面做到面面俱到
特定安全标准
不断增加的安全要求已成为行走机械市场所面临的一个持续挑战,OEM 也在努力满足这些要求,并确保不影响机器性能。
目前 OEM 将面临一波新的挑战。之前确立了功能安全性的通用标准(B 类),针对具体机器型号确定功能安全性要求的新安全标准(C 类)也随之涌现。
以欧洲标准 EN 1459 为例,其中涵盖伸缩臂叉车的通用安全要求和合规验证。EN 1459 标准与欧洲机械指令 (2006/42/EC) 是统一的,这意味着符合本标准,即表示满足本指令。最近更新之后,EN 1459 如今涵盖了一些表格,其中陈述了控制系统相关安全组件的性能等级要求 (PLr)。
在丹佛斯,我们投入了大量时间与资源帮助 OEM 分析与其机器相关的风险和危害,找到优化设备的功能安全性的最佳解决方案。
目前,您可以向我们寻求以下方面的专家支持:
确定特定机器类型的功能安全性要求
设计和选择产品或解决方案,以满足功能安全性要求
获取相关的功能安全性数据
几十年以来,我们还开发了具有特定功能安全性特性的解决方案。其中许多解决方案已通过第三方公司安全认证,因而可轻松应用到非公路机器应用中。
示例包括:
用于静液压传动的 H1 自动控制
用于电液转向的 OSPE(带 PVED-CLS 控制模块)
带 PVED-CX 的 PVG 32,用于工作装置控制
用于安全控制系统的 PLUS+1® SC 控制器
PLUS+1® GUIDE 编程环境
我们产品组合中的许多其他组件均配有功能安全性数据,可轻松集成到机器的安全功能中。
相关产品
即将推出...
即将推出...