电液转向的发展
50 年的转向创新历程
丹佛斯开始生产静液压转向器的时间可追溯到 20 世纪 60 年代。自此,我们生产制造了多种新类型产品,以满足市场及合规要求。
2000 年初,丹佛斯开发了第一代电液转向产品,可用于多种机器。我们可利用 GPS 自动转向、可变转向比以及手柄转向来帮助客户提高生产效率和舒适度。
2016 年,丹佛斯推出第二代电液转向元件已有一段时间。我们对该产品进行了优化,并新增了一些针对智能和安全的特性,以满足市场要求。丹佛斯 OSPE PVED-CLS 电液驱动装置是第一个将所有安全功能集成在阀内的智能转向子系统。安全功能设计符合 SIL2 (IEC 61508)、PL d (ISO 13849) 和 AgPL “d” (EN 16590)。
许多新产品即将面世,它们将可更好地满足我们客户的要求或完善我们现有的产品组合——从基本液压转向器到行驶速度更快的新型产品、电液产品或完全 SBW 线控转向解决方案(可拆除转向柱以优化车辆设计)。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }电液转向通过 SIL2 认证的电液转向性能级别 D,适用于快速转向、自动转向、四轮转向、GPS 转向、线控转向。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }e-Wheel 100e-Wheel 100 是具有被动力反馈功能的电动转向输入设备,适用于非公路机械的电液转向系统。 该设备可改善操作人员的舒适性并减少操作人员的疲劳。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }PVED CLS具有功能安全性 SII 2、Tüv 认证性能级别 D、CAN 总线接口、迷你方向盘、手柄转向和自动导航 - GPS 转向的线控技术。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EHPS大型机器,如铰接式转向拖拉机、翻斗车和装载机,都受益于 EHPS 的灵活性。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EHi通过 TÜV 认证的 EHi 转向阀——SIL 2 安全保护。 性能级别 D,适用于快速转向、自动导航、GPS 转向、四轮转向、手柄转向和迷你方向盘。