零排放建筑工地
领先的施工设备供应商采用了创新的电气化技术。
Danfoss Editron 向 Pon Equipment AS 提供了电气化技术, 帮助其开发一款完全由电池供电的 25 吨电动挖掘机。
我们帮助其将柴油动力挖掘机改造成全电动土方机械。这是为了满足挪威政府关于建筑工地零排放新政策的要求。在奥斯陆,建筑机械使用柴油制造的二氧化碳约占所有二氧化碳排放量的 20%。制定这一新政策是为了支持挪威在 2016 年承诺的一项激进提案,即到 2030 年实现气候中立。
Danfoss Editron 的 OEM 销售总监 TomiRistimäki 说:“Cat 323F Z-line 是一个绿色环保的创新设备。它凭借丹佛斯强大的 EDITRON 动力总成系统(一个由软件主导的系统)得以实现。我们与 Pon Equipment 关系密切。再加上我们在重型机械电气化方面的经验,大大促进了这一转变项目的成功。我们很乐意向 Pon Equipment 提供这一技术。这有助于满足建筑行业对零排放电动挖掘机的需求。”
在额定负载条件下,此挖掘机一次充电最长可工作七小时。电动挖掘机零排放,而且比以前的柴油机安静得多,非常适合于有噪音管制的城市地区。EDITRON 动力总成系统坚固耐用,结构紧凑,具有智能软件控制功能,适用于功率为 30kW 至 2,000kW 的混合动力和电动应用。
Pon Equipment 的特殊产品项目经理 Eivind Hafslund 说:“与 Danfoss Editron 合作是一个轻松的决定。该公司是公认的电气化建筑机械的关键技术供应商。而且在应用层面也有宝贵经验,要在重型行业取得成功,这一点至关重要。EDITRON 动力总成系统在尺寸和性能方面技术领先。其高效率和耐用性对于施工行业的恶劣工况需求至关重要。
挖掘机的电动化为我们的客户带来了多重好处。例如:车辆排放更少、操作更安全可靠、投资回报期更短。首批商业化设备现已投产。我们已经收到了七份订单,客户来自挪威和斯堪的纳维亚半岛。德国、法国、荷兰和英国的客户也表示对该设备感兴趣。”
![Danfoss Editron](/media/6079/loader.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
Danfoss Editron
Danfoss Editron 专门为非公路和海运市场提供混合动力和电驱动力总成系统。它是丹佛斯的一个业务部门,为重型车辆、机器和船舶开发和制造高性能的动力系统。这基于其独特的永磁同步磁阻辅助 (SRPM) 技术。