用于闭式回路破碎机的发动机监控 PLUS+1® 软件解决方案
位于俄亥俄州瓦利维尤的 IROCK Crushers 需要更加智能的机器。但这家公司并不想要一个现成的软件包,而想要一个专门为他们的 TC-15 轨道冲击式或闭式回路破碎机设计的解决方案。
因此,他们向丹佛斯动力系统分销商 Kraft Fluid Systems 求助。IROCK 希望 Kraft 帮助解决有关 TC-15 的熄火问题。发动机不受监控,因此容易发生过载和熄火问题,每次故障会导致停机三小时以上。
“如果操作员试图装入太多材料,机器则很容易堵塞,然后需要两至三小时的人工劳动才能恢复运转。”Kraft Fluid Systems 区域经理 Adam Crowder 说道。Kraft 团队通过倒推法,找到了一个避免发动机熄火的方法。
“我们发现,如果我们可以监控发动机负载,在负载超过某一点时降低进料速度,就可以解决这一问题,”Crowder 说, “机器可以自我监控并自我纠正。”
Kraft 制造
丹佛斯 PLUS+1® 软件可提高机器性能,实现机器智能,Kraft 团队使用该软件十多年后,开始为 TC-15 上的丹佛斯 PLUS+1 控制器开发发动机监控软件解决方案。他们与 IROCK 密切合作,软件解决方案几经迭代,才有了最终版本。
“Kraft 自 PLUS+1 平台推出以来一直与其合作,利用其中的集体知识和经验来解决 IROCK 面临的挑战,”丹佛斯分销客户经理 Jake Dewetering 说, “他们经常去 IROCK 的办事处,检查功能和进度——Kraft 直接将丹佛斯的解决方案带到了他们公司。”
由于 IROCK 在他们的 TC-15 中集成了许多丹佛斯组件,因此该软件的开发和集成过程可谓无缝衔接。Kraft 的应用工程师 Heath Proffitt 说:“丹佛斯的产品在开发时即考虑了 PLUS+1,因此与我们开发的定制 PLUS+1 软件解决方案的集成非常简单——一切都可以共同运转。”
作为丹佛斯的长期分销合作伙伴,Kraft 在整个软件开发过程中与 Kraft 的 PLUS+1 专家团队一起为 IROCK 提供支持。Dewetering 说:“丹佛斯提供了产品和工具,但成功的解决方案是由 Kraft Fluid Systems 推动的。Kraft Fluid Systems 一直投资自身,努力在市场中成为丹佛斯的扩展部分。”
一个智能解决方案
最终得到了一个能消除人为错误、确保发动机绝不会过载的软件解决方案。Crowder 说:“现在,当发动机达到可能过载的阈值时,丹佛斯 PLUS+1 控制器软件会自动降低进料机速度,或者完全停止进料机,将马力导向破碎机。”
有了该软件后,之前与发动机熄火相关的停机时间立即减少,并提高了产量。“最终,我们打造了一台更智能、更具竞争力的机器,可以通过管理马力来减少停机时间。”Crowder 说。
IROCK 对 TC-15 的定制解决方案非常满意,并表示将继续向 Kraft Fluid Systems 寻求帮助,因为他们追求卓越的产品开发、服务和支持。
“Kraft Fluid Systems 一直是值得信赖的合作伙伴,多年来取得了不少互惠互利的成果。他们的员工训练有素、聪明能干,一次又一次在我们最需要的时候为 IROCK 提供服务,”IROCK Crushers LLC 总经理 Chris Larson 说, “他们的供应商管理库存计划一流、距离近、产品质量高和供应保证,Kraft Fluid Systems 因此成为 IROCK 在不断追求卓越的产品开发和服务支持时的绝佳合作伙伴。”