使用
我们获奖的 PLUS+1® 安全控制器,让您的功能安全性出类拔萃
生产用于非公路市场的行走机械时,功能安全性必须无懈可击。丹佛斯的 PLUS+1® 安全控制器系列具有模块化的安全内核,可以帮助您实现这一目标。
我们非常欣慰地宣布,我们的 PLUS+1® 系列安全控制器荣获 Exida 2015 安全奖。全球化的功能安全性认证商 Exida 表示,丹佛斯的 PLUS+1® 安全控制器是“卓越性能的最佳诠释,有能力在让世界变得更安全的持续化进程中扮演非常重要的角色”。
对于 OEM 来说,我们的控制器可以大幅简化机器安全功能的管理和监控。还能加快系统开发进程,降低总安装成本,缩短进入市场的时间。
PLUS+1® 安全控制器系列具有双处理器,将设计灵活性最大化。在很多情况下,即使发生安全相关故障机器仍然能够持续安全运行。
我们这款获奖控制器让您能够为机器的功能安全性设立新标准。在竞争激烈的市场中,您可以宣传自己卓越的功能安全性,而不仅仅是功能安全箱上的一个认证标记而已。

有关 Exida 和 SAEL 的更多信息
Exida 维护着一个安全自动化元件列表 (SAEL)。
Exida 将 SAEL 定义为“经过 exida 功能安全性标准认证、可用于安全仪器系统的设备列表”。
丹佛斯动力系统在这个安全自动化元件列表中具有两个列表。
相关产品
即将推出...
即将推出...