• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

爱沙尼亚塔林公寓建筑物中带 ASV 动态平衡阀的新供暖系统

2017年9月5日星期二

太热,太冷,没有机会调节单独公寓内的供暖 – 这是爱沙尼亚塔林一栋 9 层公寓建筑物居民面临的问题。通过将现有的单管系统升级为具有动态水力平衡的双管系统,居民现在可享受更高的舒适度和 25% 的能源开支节省。

为所有居民提高舒适度并节省大量能源

每年情况都是一样的。1 月,当冬天严寒时,距离换热机组最远的居民感到寒冷。当他们看到靠近热源的其他公寓的窗户开着时,会羡慕不已。在那里,过热也造成了不适。

拥有该建筑物的住房协会决定对不平衡的供暖系统采取措施。他们对新的先进解决方案持开放态度,目的是为居民提供更好的舒适度。同时,他们希望提高供暖系统的效率,并节省能源支出。经过仔细考虑,决定用全新的双管系统取代旧的单管系统。新系统配备了 ASF 型丹弗斯动态平衡阀,可确保整个建筑物始终保持均匀的热量分配。同时,所有公寓内均安装了 RA-N 型丹弗斯恒温散热器阀(带 RAW 5116 型阀头),可单独控制热量。此外,所有散热器都配备了热量分配表,以便公平计算供暖费用。

仅在六年内就实现了大量能源节省

新的双管供暖系统运行五年后,寒冷和较温和冬季的记录节能量平均达到 25%。节能量的很大一部分来自双管解决方案以及使用丹弗斯 ASV 解决方案实现的完美水力平衡。对所有散热器上的新 TRV 和单独热量分配表的投资也有助于节约能源,因为居民现在可以控制舒适度,并知道必须支付自己的热耗份额。这导致了用户在热量消耗方面的行为发生了巨大的变化。
“逐间控制供暖以及现在将供暖费用分配到单独公寓,让居民对能源消耗有了新的认识,而居民乐于看到能源开支的节省。我们很高兴地看到,用户舒适度和节能效果的提高是如何齐头并进的。自新的供暖系统投入运行以来,我们没有收到任何投诉”, 住房协会经理 Anatoly Utjemov 说,

易于调试

能源改造由 OU Dipro 设计,并由 Alice Grupp 执行,Alice Grupp 熟悉丹佛斯为之前项目提供的 ASV 解决方案的优势。
“我们在使用丹佛斯动态平衡解决方案方面拥有丰富的经验,并且对设置和调节压差的简单性非常满意。这使系统的调试变得快速而简单。基本上,您只需使用 RA-N 预设开度阀将每个散热器设置到正确设计流量,并验证是否达到了所需的流量,然后系统将在数小时内启动并运行”,Alice Grupp 的安装人员 Igor Smolkov 说。

动态平衡阀的优点

动态平衡阀提供了一种在双管供暖系统中建立水力平衡的方法,简单、可靠且具成本效益。在塔林也是如此,ASV 解决方案现在可以确保系统中流量均匀 - 甚至是偏远的公寓。
“住房协会希望在装有许多散热器的高层建筑中,能提高舒适度,降低能源开支,避免部分负荷运行时的噪音问题。因此,他们决定使用丹佛斯的 ASV 阀门,因为其技术特点以及有据可证明的好处(可确保快速的投资回报)”,Danfoss Heating 的销售经理 Marko Moring 说道。

相关产品

  • if (isSmallPicture) { ASV 动态压差平衡阀 - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { ASV 动态压差平衡阀 - 丹佛斯 } else { ASV 动态压差平衡阀 - 丹佛斯 }
    ASV 动态压差平衡阀

    ASV 动态压差平衡阀为双管供暖或制冷应用提供动态平衡解决方案。安装立管的阀门可消除部分负载条件下,变流量系统中发生的压力波动。为获得适当的水力平衡,此类阀门应与预设阀门结合使用。

  • if (isSmallPicture) { 动态压差平衡阀 - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { 动态压差平衡阀 - 丹佛斯 } else { 动态压差平衡阀 - 丹佛斯 }
    动态压差平衡阀

    动态压差平衡阀为 HVAC 应用提供动态平衡解决方案。阀门可消除部分负载条件下,变流量系统(例如双管散热器系统)中发生的压力波动。这些类型的阀门也可用于地暖和适度冷却应用。

  • if (isSmallPicture) { AB-PM 动态压差平衡阀 - 丹佛斯; } else if (isBigColumns) { AB-PM 动态压差平衡阀 - 丹佛斯 } else { AB-PM 动态压差平衡阀 - 丹佛斯 }
    AB-PM 动态压差平衡阀

    AB-PM 是一种组合平衡阀,可控制压差控制,限制流量。阀门可消除满载和部分负载时的压力波动,并可配备驱动器实现区域控制。