丹麦奥尔胡斯区域供暖设施的重大改造

2018年7月2日星期一

通过新的优化换热器板片降低能耗

丹麦第二大城市奥尔胡斯是一个快速发展的城市,居民人数不断增加。AffaldVarme Aarhus 负责奥尔胡斯市的区域供暖,并致力于节约能源。该公司的目标是降低能源消耗,大限度地减少对环境和气候的负面影响。与丹佛斯旗下的 Sondex 公司合作的一项重大改造项目,通过用新板片更换旧板片,将换热器的效率提高了 20% 以上。

无需巨大努力即可轻松更换板片

AffaldVarme Aarhus 的维护经理强调了 Sondex 提供的优质咨询服务的重要性:

“很高兴看到 Sondex 对我们目前设置的挑战。Sondex 提供的知识和反馈使我们开始关注新的解决方案。Sondex 一直愿意就创新板片设计和我们进行密切合作,这给我们带来了许多优势,”AffaldVarme Aarhus 的维护经理 Finn Olesen 评论道。

解决方案涉及在现有换热器中部署新板片,这种改造既廉价又易于进行。安装全新的换热器需要将旧的换热器切割成碎片并逐个拆卸,但用相同尺寸的新板片更换旧板片执行起来则容易得多。单独换热器的改造是简单易行的,可以在没有任何运行干扰的情况下完成。

“多年来,我们一直与 AffaldVarme Aarhus 签有一份关于换热器的服务合同,在去年与 AffaldVarme Aarhus 举行的一次汇报会上,我们建议用新的板片对换热器进行升级,这可比改造 6000 个板片板提供高得多的效率。在与客户的密切合作下,我们已开发出了压制深度更小、材料更薄、新鱼骨式波纹、效率更高的新板片, ”Sondex 服务经理 John Olsen 解释道。

满足未来的需求和要求

目前,社会各领域都注重节能,与区域供暖网建立的早期相比,今天的温度要求也不同。为了提高效率,重要的是区域供暖水必须以尽可能低的温度流回换热器。随着换热站的升级,现在可以将回水温度降低到 38°C。

奥尔胡斯是一个快速发展的城市,居民人数不断增加。目前换热器的升级代表着一项能力发展,这将使 Affaldvarme Aarhus 能够在无需进一步投资新换热站的情况下,在未来多年为越来越多的城市居民提供区域供暖和生活热水。

关于 Sondex 的一些事实

Sondex 是传热技术领域的全球领先市场参与者,提供世界上广泛的板式换热器产品系列,其接口直径在 25 mm 到 650 mm 之间。针对输送和分配管网中的流量、压力和温度,Sondex 提供标准解决方案和定制换热器。Sondex 总部位于丹麦科灵,在全球拥有约 1,200 名员工。2016年,该公司被 Danfoss A/S 收购。

“我们在升级方面实现了切实的现金节约。此外,我们还可以利用现有的换热器获得 20% 的额外功率。因此,在使用新换热器扩展管网之前,我们可以将更多的用户连接到我们的管网中。

(Finn Olesen,AffaldVarme Aarhus 的维护经理)

相关产品

  • if (isSmallPicture) { 丹佛斯 SONDEX® 传统板式换热器; } else if (isBigColumns) { 丹佛斯 SONDEX® 传统板式换热器 } else { 丹佛斯 SONDEX® 传统板式换热器 }
    SONDEX® 传统板式换热器

    SONDEX® 传统板式换热器是众多细分市场中广泛应用的理想之选。我们拥有世界上丰富的板材组合,并可根据您的具体要求,为您交付定制化的换热器。创新性技术和智能化设计使我们的传统板式换热器成为一项受欢迎的投资。