• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

意大利米兰住宅建筑物中使用 ASV 实现水力平衡

2017年6月6日星期二

如果使用新的恒温散热器阀对供暖系统进行改造且没有带来预期优势,则应采用水力平衡解决方案。通过安装动态平衡阀,丹佛斯帮助减轻了新阀门产生的噪音问题。与此同时,水力平衡使能源开支平均节省了 14%。

这一切都始于米兰五栋 9 层公寓建筑物中的所有散热器都装上了恒温散热器阀 (TRV)。它本意是为居民和建筑物业主提供一个重大改进,改善室内舒适度并节省能源开支。但相反,居民们的抱怨开始蜂拥而至。散热器的尖啸声扰乱了冬夜舒适公寓的宁静。与此同时,建筑综合体的技术经理在安装 TRV 后没有收到所承诺的节能效果的反馈。

这是一颗难以下咽的苦果,因为改造没有达到人们的期望,在建筑物的历史上,供暖系统首次引起了人们对散热器噪音的抱怨。在考虑了不同的行动途径之后,咨询工程师决定联系丹佛斯寻找噪声问题的解决方案,并帮助实现用 TRV 替换手动阀所承诺的节能效果。

动态平衡阀应对噪声问题

仔细检查和诊断问题后,丹佛斯供暖专家 Luca Biliero 建议在立管上安装动态平衡阀。这种广泛应用的解决方案可以解决压力波动的技术问题,而压力波动经常是导致系统失衡以及噪音问题的原因。在投入使用三年后,利用 TRV 和丹佛斯 ASV 动态平衡阀进行的改造每年可节省超过 10% 的能源。对于建筑物业主而言,这意味着安装的投资回报期仅为两年左右。

改善室内舒适度

平衡不佳带来不均匀热量配送和高能源开支是一个普遍存在的问题。目前,估计 80-90% 的建筑群配备低效的供暖系统。其中很多都装有平衡不佳的双管散热器系统。其不仅会浪费宝贵的能源,还会导致居民投诉热量不足、系统噪音,某些情况下甚至投诉供暖费用计算不公平。

动态平衡阀提供了一种在双管供暖系统中建立适当水力平衡的方法,简单、可靠且具成本效益。米兰的情况也是如此,丹佛斯 ASV 动态平衡阀现在可确保均匀的流量,消除了系统中的压力波动,甚至是偏远的公寓。“客户之所以选择丹佛斯的 ASV 阀门,是因为阀门的技术特点以及可确保快速投资回报的有据可证明的好处。同时,在立管上安装阀门既快速又简单,几乎不会给居民带来什么不便,” Luca Biliero 说道。在丹佛斯技术人员的仔细监督下,安装工作仅在两周内就完成了。

相关产品