马来西亚吉隆坡康斯普兰特大厦的制冷水力平衡

2014年8月8日星期五

位于马来西亚吉隆坡的 20 层高的康斯普兰特大厦在白天和晚上的使用方式截然不同。办公空间主要在白天使用,购物中心一直使用到傍晚,餐厅一直使用到夜间。然而,建筑物的这种混合使用对制冷系统的能源效率提出了挑战。

在白天建筑物的大部分区域通常需要高水平的供冷,而在夜间只有有限的空间需要进行供冷。面临的挑战是要降低夜间制冷的能源成本,同时为大厦餐厅的客人提供一个舒适、凉爽的环境。解决方案是丹佛斯的压力无关型平衡和控制阀 (PIBCV) 。

通过为系统配备 200 个压力无关型 AB-QM 阀门,可随时根据实际制冷需求实现稳定可靠的制冷。此外,制冷解决方案已从恒定空气量转变为可变空气量,以便在不同时间自动调整空气流量来满足建筑物内的要求。

除了节能 67% 和回报期只有两年外,新阀门使空调系统变得更简单。节省了时间和人力,因为不再需要繁琐的平衡程序。