• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

瑞典米约尔比住房协会采用的水力平衡

2016年5月11日星期三

丹佛斯能源顾问被召集来审查现有的解决方案,并提出一个新的具有成本和能源效益的解决方案。经过分析,住房协会决定为供暖系统实施动态平衡解决方案,并在所有散热器上安装新的恒温阀。随着新解决方案的实施,住房协会现在每年可节省超过 20% 的能源开支。

动态平衡可节省能源并改善室内舒适度

这一切都始于 10 楼的居民抱怨供暖不足。当丹佛斯的能源顾问经过大楼时,发现供暖系统明显没有得到适当的平衡。这导致一些居民生活不舒适,整个供暖系统中都有能源浪费。
“我们建议使用我们的简单工具来平衡现有的双管散热器系统,并用可锁定的恒温阀替换现有的散热器阀。通过这种方式,我们节省了超过 20% 的能源开支,并且总体改造的回报时间仅为 3 年”, Danfoss Sweden 能源顾问 Pär-Anders Liljeblach 表示。

除了节约能源外,住房协会很高兴能够为居民提供更好的室内舒适度。自阀门调试完成以来,没有收到居民的任何投诉。

用于分析和配置供暖系统的工具称为 Optimal 2,它是一种智能且简单的工具,可平衡现有的双管散热器系统。有了 Optimal 2,您可以通过有成本效益的方式设计双管散热器供暖系统。您可以使用该工具选择所需的平衡阀和恒温散热器阀并确定尺寸。Optimal 2 还可用于调试,以在任何负荷条件下实现热量配送。

安装的解决方案概况
• RA 2970 散热器温控器
• 带锁定功能的丹佛斯 RA-N 散热器阀
• ASV-M 平衡阀安装在供水管道上
ASV-PV 平衡阀安装在回水管道上

案例中的 Bostadsbolaget AB 和建筑物概况

Bostadsbolaget AB 是一个公共住房协会,拥有约 2500 套公寓和 250 多座商业建筑物。Bostadsbolaget AB 拥有的其中一处房产是位于米约尔比的 10 层楼建筑物。该建筑物由 25 套公寓组成,总占地面积 1876m2。

相关产品