卡托维兹商务中心是一座现代化的办公大楼,采用丹佛斯水力平衡解决方案; AB-QM 平衡和控制阀与革命性的 NovoCon® 执行器相结合。它们结合在一起,可提供出色的室内舒适性、节能效果、简化的安装,并在卓越的水力性能和建筑物自动化系统之间建立了完美的连接。无需离开办公室即可远程调试和维护供暖和制冷系统。
AB-QM 阀和新型数字 NovoConn® 执行器的组合使您可以获得先进的功能
卡托维兹商务中心是一座总面积为 18,000 m2 的建筑物。它有 7 层,包括办公空间、会议室和餐厅。大楼内安装有近 800 个 AB-QM 阀门,这些阀门负责对供暖和制冷系统进行完美控制。AB-QM 阀门将动态平衡阀和控制阀的功能结合在一起,与压力变化没有关系。这些阀门保证了变流量供暖和制冷系统的运行,并降低了总运行成本。
餐厅区设有可俯瞰卡托维兹中心的室外露台,革命性的 NovoCon® 执行器与 AB-QM 阀门相连。在建筑物现代化的初始阶段,安装承包商与设计师和投资者一起决定在风机盘管系统中应用 AB-QM 阀门。“使用 AB-QM 阀门 3 年后,可以肯定地说,暖通空调系统运行良好,控制非常完美。因此,我们可以推荐 AB-QM 阀门。基于这种积极的经验,我们决定用新的数字式 NovoCon® 执行器替换标准的开/关执行器,”制冷系统公司的 Arkadiusz Sobolewski 说道。NovoCon® 执行器专为配合 AB-QM 阀门使用而设计,可将供暖和制冷系统连接到建筑物自动化系统。
执行器可在安装过程中节省时间,支持远程调试,在平衡和控制方面保证一流的准确性,并提供有关系统性能的信息。它们还允许在系统中进行远程维护和错误检测。所有与系统运行相关的活动都可以远程完成,而无需离开办公室,例如只需单击鼠标即可冲洗数百个阀门。将 AB-QM 阀与 NovoCon® 执行器连接有助于降低维护成本并确保整个暖通空调系统的高效率。
为现代化办公楼中的所有用户提供舒适的条件
无论系统负荷如何,丹弗斯解决方案都能为建筑物内的所有用户提供舒适的室内条件。“无论天气状况如何,无论我们是邀请了几位客人来吃商务午餐,还是邀请了许多访客来参加一个大型聚会,我们的室内温度始终是舒适的; 我们为客人提供舒适的温度”, Industrial Cafe(一家位于建筑物 7 楼的餐厅)的共同所有人 Katarzyna Opioła 说。这是一个特殊的地方 - 卡托维兹唯一一家设有俯瞰该城市的室外露台的餐厅。每天都会有很多人光顾这家餐厅,这使得这个地方对于室内环境解决方案的要求非常高。由于系统的完美运行,餐厅拥有舒适的温度条件。
“当我被要求使用 AB-QM 阀门对卡托维兹中心的建筑物自动化系统进行现代化改造时,我还有机会安装带有 BACnet 数字接口的 DanfossNovoCon® 执行器”,IQ Controls 公司的 Tomasz Langer 强调说。通过 BACnet 与建筑物自动化系统连接的执行器可实现暖通空调系统的远程调试和维护。这大大减少了与系统运行相关的时间和工作量。丹佛斯解决方案可实现变工况条件下水基空调系统的无故障运行、能源节约以及与建筑物自动化系统的连接和远程调试。明天的好处今天已经可以实现。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NovoCon® S 数字驱动器凭借 NovoCon®S,丹佛斯彻底改变了水力平衡和 HVAC 控制的合作方式。数字 HVAC 驱动器直接与建筑管理系统 (BMS) 连接,属同类首款。这让系统集成商能够设计出先进的物联网 (IoT) 解决方案。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QMAB-QM 动态压差平衡型电动调节阀 (PIBCV) 为 HVAC 供暖制冷系统提供控制功能和动态平衡解决方案。PIBCV 专为各类终端设备而设计,旨在提高公共建筑和商业建筑的室内舒适度和能效。