Tina 和 Per Anker 与他们的两个成年子女,和一只名叫汉尼拔的猫,一同住在 Holstebro 的一个 146 平米的家中。在安装地暖和散热器温控阀的组合之前,这家人的生活舒适性很差,并且供暖不足。冰冷的地板一直是个问题。
欲了解更多 Tina 和 Per 如何用 Danfoss Ally散热器温控阀和 Danfoss Icon 地暖改善厨房和客厅的供暖,请您继续阅读。
Tina 是丹麦皇家空军行政社区 (FAF) 的行政雇员,而 Per 计划为丹麦武装部队进行卫星通信。他是一位经验丰富的广播电视技术员。由于他们在军队中的职位和工作,他们都欣赏丹佛斯 Ally TM和 Danfoss Icon TM都可以提供的高精度。
“我们在选择新的地暖系统时对其进行了彻底的研究。起初,我们只关注地暖,但后来通过 Mogensen-VVSComfort A/S 了解到,针对散热器推出了一种新的智能供暖解决方案,与地暖配合使用。我们认为这很聪明,所以我们认为我们也可以立即安装它, ”Per Anker说。 |

节能
Tina 和 Per 于 2021 年 1 月安装了该系统,在下一个供暖季节之后,他们将有更好的比较基础。他们的房子的隔热性能适中,但在他们安装了新的供暖系统后不久,他们就注意到了额外的节省:——“在公用事业公司的网站上,我可以跟踪我们使用了多少能源,而且我可以看到我们已经节省了大约 15% 到 18%,”Per 解释说。他说:“节能总是好的。那就是你口袋里的钱。当我们不得不选择一种新的加热解决方案时,我们将该系统与预期的节能进行了比较。投资回报期相对较快,这也是我们选择丹佛斯解决方案的原因之一。我们也喜欢新系统的功能,当然,如果解决方案看起来也不错,那就太好了,”Tina 补充道。

连猫都喜欢!从脚冷的地板和不稳定的热量到舒适
使用旧的供暖系统,Tina 和 Per 经常难以调节供暖:“以前很难调节供暖。它要么有点太高,要么有点太低。稳定性太低,旧系统调节热量的时间太长。直到现在,回顾过去,我们才发现地板的热量分布不如新系统,”Per 补充道,Tina 表示同意。
安装新供暖解决方案后,Tina 从长途旅行回来后经历了一个重大变化:
“我曾驻扎在国外。与此同时,Mogensen-VVSComfort A/S 安装了新的组合系统,从我走进门的那一刻起,我实际上就感受到了积极的变化。
这是一种不同的热量,因为现在地暖分布更均匀。我总是手脚冰凉,这个冬天我根本没有经历过。现在有非常好的热量管理,整个房子都被加热了。”
房子的其他居民,尤其是汉尼拔猫,也接受了新的供暖解决方案。汉尼拔实际上改变了它的习性:“以前,我们的猫躺在不同地方的地板上,最好靠近墙壁上的暖气管。但是安装了新的供暖解决方案后,它突然开始躺在地板中间。现在它还找到了他喜欢躺下的新地方,所以这也很好地表明热量分布得更好,”蒂娜说。

安装简单快捷
安装由 Mogensen-VVSComfort A/S 进行,耗时大约三个小时,Per 也提供了帮助:
“安装人员过来安装,在新系统中,地暖与卧室的散热器恒温器配合。 当您获得良好的服务时,它也会让您对系统充满信心,”Per 说。

安排您的温度以方便热量管理
由于该系统相对较新,Tina 和 Per 还没有使用其众多功能,例如日程安排或语音控制,即使您不在家也可以轻松调高或调低温度:“目前我们已经只是保持原样,因为我们只需要正确设置所有内容。然后我们将在此基础上稳步推进其他功能,”Per 说,并补充道:“因为我们有地暖,所以需要一些时间来调节。我可以使用电子丹佛斯 Ally TM散热器恒温器调节供暖,但家里总是有人,所以没有必要。当然,我们会在夏天降低温度,但其他功能会随着时间的推移而发挥作用。”

对提高能源效率的良好投资——也适用于邻居
“这是一项非常好的投资。因为我们可以清楚地感受到不同。重要的是,我们还获得了家居装修税减免,”蒂娜说。
“我们的邻居过来演示,他现在选择了相同的丹佛斯解决方案。他和我们一样对此感到满意,”Per 说。
能源改善活动将在他们的 Holstebro 家中继续进行,对于 Per 和 Tina 来说,尽可能优化是很重要的。下一步是热回收系统。
“一切都很重要。小事会产生影响,”Per 说。
“我们对丹佛斯的解决方案非常满意,因为我们节省了资金,同时该解决方案对气候友好,”Tina 补充道。
使用您的 Ally TM智能加热解决方案,您可以:
在家或在办公室/机场/外出散步时控制您的供暖
安装 Google 助理并通过语音控制您的供暖解决方案
在不影响舒适度的情况下节省取暖费
安排假期设置:在度假时回到有暖气的房子,同时节省暖气