简单高效的远程监控系统
塞尔维亚科帕奥尼克
位于科帕奥尼克山的丹佛斯解决方案带来
更好的能源效率和更低的能源消耗。
科帕奥尼克山位于塞尔维亚,贝尔格莱德以南 290 km2 。科帕奥尼克山拥有自然美景,是塞尔维亚的滑雪胜地。
Mk Mountain Resort 是一家公司,自 2009 年以来管理科帕奥尼克山的四个旅游设施:
- 温泉水疗大酒店 ****
- 安吉拉家庭酒店 ****
- 康纳茨公寓式酒店**** 豪华
- 餐厅 Zvrk。
所有设施均位于旅游中心的中部,海拔 1770 米。由于 2011/2012 年冬季漫长而寒冷,供暖季节比上一次持续时间更长。尽管对综合设施供暖的需求增加,我们还是实现了节约,与上一季相比,燃料消耗降低了 10%。
考虑到上述所有建筑物都是上世纪 80 年代建造的,新主人面临着极高的建筑物供暖能源成本。此外,由于缺乏对供暖设备的自动控制,综合设施内的热舒适性要求与用户的实际需求不符。
解决方案实现优秀能源利用
供热系统的逐步改造始于 2010 年,涉及丹佛斯控制设备的安装: 带电机驱动器的直通和三通控制阀、用于水力平衡的动态平衡阀以及适当的电子控制器 ECL Comfort 310。在为酒店综合设施重要部分供热的系统上改造了 7 个控制回路。
结果是非常令人鼓舞的。系统是节能的,不会浪费能源和金钱。由于 2011/2012 年冬季漫长而寒冷,供暖季节比上一次持续时间更长。尽管对综合设施供暖的需求增加,我们还是实现了节约,与上一季相比,燃料消耗降低了 10%。”MK Mountain Resort 的维护经理 Goran Lazic 说。
快速响应供热需求
管理供热系统的改造部件简单、快速和有效,因为所有七个 ECL Comfort 310 控制器都通过 ECL Portal 系统连接,用于远程监控。ECL Portal 通过标准 Web 浏览器集成显示供热系统的所有相关参数。控制器与 ECL Portal 的安装和连接由 TRACO 公司(丹佛斯合作伙伴和系统集成商)进行。在智能手机上使用此应用程序的可能性也被证明非常有用。“酒店综合设施是一个复杂而动态的系统,经常需要快速反应并将能源重新配置到需要的地方。智能手机的 ECL Portal 应用程序可实现快速及时的响应,因为有了 ECL Portal,换热机组中就不再需要实体存在来改变参数满足当前的需要。”系统集成商 TRACO 公司的 Goran Trišić 说。
分析导致运行优化
Portal ECL系统有许多优点。除了从一个中心点对系统进行监控和管理外,所有的数据和系统参数都可以用来分析和优化能耗。数据日志选项允许在较长时间内存储所有系统参数(温度和热量变数据),以便分析供热系统的运行情况。这是导致运行优化的解决方案的前提条件。另一个基本特征是可以通过电子邮件自动获取有关报警状况的数据,这是快速服务响应的前提条件。

安装概述:
• 改造了七个控制回路
• ECL Portal 首次在塞尔维亚应用

关于 ECL portal:
- ECL Comfort 310 控制器的
远程监控 - 系统安装简单 - 只需将以太网电缆连接到控制器即可
- 数据存储 (数据日志功能) 支持分析和优化
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }远程控制装置如果遇到狭窄空间,难以接近地下室或供热系统,远程控制装置就可以对电子控制器发挥补充作用。远程控制装置可以安置在建筑内的任何所需位置。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }ECL 控制器电子控制器是一种智能温度调节器。可适用于多种区域供热系统,确保提供较高的舒适度和充分利用能源。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }气候补偿通过恰当调试的电子供热控制器进行智能气候补偿,降低回水温度,优化区域供热系统能效。这可以节约 10-15 % 左右的能源,同时延长系统使用寿命。