![](/media/2210/cs_apartment-building-in-hamburg.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
使用了 30 年的燃气锅炉被小型家庭换热站取代
德国汉堡
参观汉堡 Henriette-Herz-Ring 的游客如果目光上移,他们会发现公寓建筑物屋顶上有两个集装箱。它们是用丹佛斯小型家庭换热站取代低效燃气锅炉的创新规划举措的可见结果。此次改造的亮点是: 居民不必在公寓中腾出空间。
所有权
作为市政公房倡议的一部分,每栋建筑物中的 28/30 套公寓都是大约 30 年前建造的,并配备了燃气加热组合锅炉,用于供暖和提供生活热水。由于潮湿的底土,当时的建筑物所有者出于安全原因决定不建造地下室。现在,这些建筑物归国家房地产服务提供商 Meravis Corporate Group 所有。
改造
原来的供暖系统逾期翻新计划是为所有公寓配备新的冷凝式燃气锅炉。然而,这个提议被烟囱清扫者否决了,他们拒绝了将三个加热器连接到一个烟囱的想法。后来来自同一公司的持证研究生工程师 Claus Schellhorn 获得了为供热系统开发合适替代品的合同。
理念:
每套公寓都将配备一个分散式小型家庭换热站,为公寓供热和提供生活热水。集中供热由安装在屋顶集装箱内的 Brötje 冷凝式燃气锅炉完成 。Claus Schellhorn 谈到这个不寻常的解决方案: “没有地下室,而且由于是平屋顶结构,也没有可以安装系统的阁楼层 – 唯一的选择就是将其放在屋顶上!”
一次侧供水
燃气是这样提供的:通过一直延伸到外立面的地下管路, 接着沿着建筑物前部到屋顶的立管输送,然后沿着屋顶到达新的供暖系统。用于屋顶安装的供热系统供水和回水的新配送管路铺设在屋顶上,具有 200% 的保温性。这些通过现有的烟道进入每套公寓。然后,安装人员拆除了燃气式组合加热器,并在相应位置安装了新的小型家庭换热站。
小型家庭换热站
说到小型家庭换热站,选择的型号是丹佛斯 Akva Lux II TDP RENO,其冷热水以及供水和回水接口设计与传统燃气组合加热器的标准尺寸相匹配。此外,每个小型家庭换热站都配有压差控制器,可提供恒定的压差,以确保散热器恒温阀的功能。散热器的供水温度始终与一次侧供热回路的供水温度相同。通过换热器加热冷饮用水。
温度调节取决于流量,由无辅助能源和内置压差控制器的热液压控制器 (PTC2+P) 执行。一次侧压力和温度波动的同时,温度也保持不变。液压控制器系统可快速关闭控制器,保护换热器不受水垢和细菌的侵害。换热站也提供可选的顶部冷水接口、水表安装件以及用于抑制管道中水锤的膨胀水箱。
这些设备的安排方式是公寓“堆叠”,也就是说,相互堆叠在一起的 1-3 套公寓同时配备新的供暖水立管。与此同时,旧的燃气锅炉被新的小型家庭换热站所取代——安装商 Brakelmann&Neckel 对此进行了成功管理。“安装人员平均每套公寓只花了三个小时 – 对租户来说,这非常便利。而房东没有遭受任何租金收入的损失,”Schellhorn 说。
结论
由 Schellhorn 工程公司规划并由供暖安装商 Brakelmann&Neckel 实施的改造理念在以下几个方面都是赢家:
- Akva Lux II TDP Reno 小型家庭换热站是一种易于安装的替代解决方案,适用于燃气锅炉效率低下的现有建筑物。
- 分散式小型家庭换热站的运行成本远低于燃气锅炉的运行成本,因为消除了烟囱清扫者进行
维护和检查的相关费用。 - 每套公寓的分散式生活热水系统不需要任何军团菌测试,因为管道容量不到 3 升。
- 在这种情况下,现在只需要两个热源,而不是 28 + 38 热源。这大大减少了二氧化碳的排放: 根据减少的功率输出数据,二氧化碳排放量将减少约 80%。
相关产品
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }小型家庭换热站小型家庭换热站是安装在小型住宅和公寓中的分散式供暖系统,以便为最终用户提供所需的供暖和热水。