1958 年对住宅建筑物进行的现场测试表明,丹佛斯 Dynamic Valve™ 的安装可以改善水力平衡,节省大量能源,并提高所有居民的舒适度。
动态平衡令居民满意
公寓建筑物是许多其他建筑物的典型例子,其中发生过很多供暖系统噪音和能量效率投诉。动态水力平衡证明是一种简单有效的解决方案。
为了现场测试,36 套公寓和 6 个半独立式住宅配备了新的动力阀。通过用新的动态阀替换旧的、手动或恒温阀,确保热量可均匀流动到建筑物内所有公寓,并大大提高了居民的热舒适性。因此,以前用户对供暖系统平衡不当而导致房间温度过高或过低的抱怨已被消除,并且建筑物业主对新解决方案感到满意。
“新阀门改善了居民的舒适度。这意味着,在居民需要供暖时候,总是可提供适量的暖气,每个房间的温度都很容易调节。新阀门也方便了我们的房屋管理员。他们不再需要花时间解决供暖系统的问题,” 博维亚住房协会能源效率经理 Lars Johnsen 说,他出租了 5000 多套公寓。
作为现场测试的一部分,87 个手动散热器阀和 88 个恒温散热器阀被 175 个新动态阀和新阀头所取代。所有动态阀都预设开度,以使水流量与各个房间的热量要求相匹配。丹弗斯 Dynamic Valve™ 的安装节省了大量能源,据计算安装的回报时间为 8 年。
易于安装
新动态阀适用于采用传统双管供暖系统的住宅建筑物。根据参与现场试验的安装人员的说法,动态阀的安装既快捷又方便。
“新阀门是一项伟大的成就。我们等这样的阀门等了很久了。新阀根据温度水平和系统负荷自动调节流向每个散热器的水流量。在 175 个动态阀的安装过程中,我们发现新阀门的安装显然与任何其他阀门一样容易,因此,总的来说,有了动态阀是个利好消息“,现场测试安装商 Petrowski Plumbers 的董事兼老板 Lars Petrowski 说道。在所有散热器上安装新的丹弗斯 Dynamic Valve™ 后,系统中就不再需要其他任何平衡阀。现场测试表明,新安装使 ΔT 增加了约 5°C ,符合区域供暖供应商的要求。
“我们很高兴有机会参与新阀门的测试安装。我们正在考虑用我们的产品组合在其他一些建筑物中进行类似的能源改造项目,以节省能源并提高舒适度,“来自博维亚的 Lars Johnsen 说。
关于丹佛斯 Dynamic Valve™ 的一些事实
丹弗斯 Dynamic Valve™ 是一款全新的二合一散热器阀,可将温度控制与动态水力平衡结合在一起。每个阀门都有一个内置压差控制器,可以防止压力波动,这是典型供暖系统投诉(如噪音和供热不均)的主要起因, 新阀门有内置的最大流量预设开度,可为每个散热器提供准确适量的水。一旦系统中的所有阀门都已安装并预设开度,就可对系统进行调试和优化,以便在其剩余寿命内使用。无需进一步调试。
相关产品
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯 Dynamic valve™
丹佛斯 Dynamic valve™ 是一款创新型二合一压力无关型散热器阀门,可实现优秀温度控制,并在双管供暖系统中实现自动水力平衡——所有这些均可在一个阀门中实现。