![VLT® 变频器可提供从船只到海底的快速、准确的控制](/media/2354/marine_cs16_vlt_fast-andaccuratecontrol.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
使用 CT Offshore A/S 遥控作业船 (ROV) 挖沟机铺设 HVAC 海底电缆比以往任何时候都更简单、更安全、更准确。丹佛斯 VLT® 变频器装在母船上,通过脐带电缆控制海底高压和低压 ROV 海水泵,在水下最深 100m 处为 ROV 供电并进行控制。在高风险、高要求的海上风力发电行业,对大功率驱动器的投资几天内就能得到回报——但在未来几十年间能持续带来收益,从公海提供安全、可持续的电力。
安全铺设海底电缆
CT Offshore 承担了在 6 个月内开发和建造新一代 ROV 挖沟机的任务。尽管开发时间很短,但目标很高,包括 820kW (1100HP) 的推进和泵送能力,及新型 DOBI(埋藏深度指示)工具,具有一系列精细、符合人体工程学的工作环境的 PLC 控制。
新的技术挑战是重新将泵从船舶甲板上装在海底,以降低损耗,增加 ROV 的操作行为。由于泵装在 ROV 上,高度精确的变速泵控制是成功的关键。
解决方案: ROV 配有一个高压和低压系统,通过先进的液压操作歧管输送喷射水和反冲洗水。这样一来,通过结合可控的反冲洗系统,则能够始终保持最佳的喷射压力。
CT Offshore 海底部门主管兼高级经理 Mads Carstens 对泵功能作出了解释: “高压泵为刀头提供喷射水流,在电缆下方进行切出一条沟渠,在重力作用下,电缆会缓慢下沉到沟渠中。同时,低压泵将挖出的材料向后吹出,掩埋刚沉入的电缆。对我们来说,重要的是保持海底物质不断流动,确保电缆铺设能够畅通无阻。”
得出解决方案 – 全程提供工程支持
对于安装在 ROV 上的高低压海水泵的变速控制需要特殊的解决方案。因此,Mads Carstens 要求丹佛斯和竞争供应商找到控制海底泵的良好解决方案。