• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

VLT® 控制器可在两年内收回控制铵螺杆压缩机的投资

2015年11月26日星期四
VLT® 控制器可在两年内收回控制铵螺杆压缩机的投资

当宾堡将 VLT® 变频器控制应用于铵冷却压缩机时,每月可节约 1,155 美元,确保在两年内收回对于丹佛斯变频器的投资。现在,他们的成功经验正成为其他宾堡工厂的标准。

宾堡集团于 1945 年在墨西哥成立,是世界上最重要的烘焙公司之一,其生产能力或销售量在墨西哥和拉丁美洲市场处于绝对领先地位。目前,宾堡已进入美国、欧洲、亚洲的 18 个国家,拥有近 5000 种产品和 100 个知名商标,并在中国市场取得了巨大的发展。2007 年净销售额超过 70 亿美元。 

该公司多年来一直使用并信任丹佛斯产品。近来,宾堡选择了 Hazpan 工厂,并授权丹佛斯在其氨压缩机上安装节能系统。在这种情况下,由于宾堡工厂安装了大量的压缩机机组及其对电机的要求,每一台 200kW CT7 Frick 螺杆压缩机都代表了一个极好的节能机会。

了解需求

螺杆压缩机的传统控制方法是使用滑阀控制,其功能突出,成本低廉。滑阀主要负责调节气体流量,保持压缩机吸入压力。但是,用变频器来控制速度越来越普遍。压缩机的能量消耗可得到优化,且压缩机的容量会根据速度成比例变化。

虽然变频器解决方案所需的初期投资更多,但从长期来看,绝对是最有效的解决方案,因为要考虑的最重要的问题是在日常操作中实现节能。

最重要的是分析系统需求曲线。尽管 CT7 Frick 压缩机长时间工作,功耗从来没有达到接近 100% 的负荷。 

为了绘制负载曲线,丹佛斯选择电流作为参考,因为它与压缩机的负载百分比有直接关系。正常情况下,交流电机空载时使用其额定电流的三分之一,而螺杆压缩机空载时,电流通常接近电机额定电流的 40%。

在这种情况下,每月可节约 1,155 美元,保证在两年内收回对于 VLT® 变频器的投资。现在,其成功经验正成为其他宾堡工厂的标准。

丹佛斯公司再次提供了快速和安全的投资回报,在此案例中,通过节省电能,对环境作出了贡献,显著改善了宾堡的碳足迹。

操作剖面研究

浅蓝色区域代表使用 VLT® AutomationDrive 后的节能效果。每月节约 1,155 美元,意味着将在两年内收回投资。