精准的过程控制是食品和饮料生产的关键所在。VACON® 变频器能够精准控制,提高工作安全性和可靠性。Valio 是芬兰所有主要乳制品集团的市场领先企业,旗下拥有众多主要消费者品牌。
100 台 VACON® 100 变频器在奶渣生产中的应用
位于芬兰南部博滕区省首府塞伊奈约基的 Valio 工厂生产所有的 Valio 奶渣。最近,该工厂的产能提升了一倍,以满足对奶渣(一种高蛋白产品)不断增长的需求 。2014 年 3 月投产的新产线需要 100 台电动机运转工厂的泵和搅拌器等设备。这些电机均由功率范围为 1.1kW – 45kW 的 100 台 VACON® 100 变频器控制,总功率约为 400kW。
VACON® 100 变频器使用 Profibus 现场总线与 Metso 自动化系统通信。
VACON® 100 是一款多功能变频器,可用于上百种不同的设备。“由于对安全转矩关闭 (STO) 功能的新要求和为了提高工作安全性,我们选择了 VACON® 100 变频器来控制我们的奶渣生产线,” Valio 塞伊奈约基工厂的技术专家 HannuTeräväinen 和 Teemu Takala 说道。由于严格的要求和风险分析,在奶渣生产线上,为防止电机在电机主轴上产生转矩而导致无意启动,必须有 STO 功能。STO 功能在 OPTBJ 板中提供,易于集成到 VACON®100 系列的变频器中。自 2006 年以来,我们就开始为前代 VACON® NX 变频器提供相应的电路板选件。
VACON® 变频器也集成到 OEM 设备中
除了 Vacon 直接交付的变频器外,VACON® 变频器还可通过几家设备制造商合作伙伴送到 Valio 的塞伊奈约基工厂。“我们对设备制造商合作伙伴的主要要求是选择 VACON® 变频器集成到其设备中。通常,我们都取得了成功。”Valio 技术专家 Pauli Parvi 说道。“从可提供可靠产品并为我们所熟知的单一制造商处选择变频器,符合我们自身的最大利益。熟悉的产品可简化安装、监控、预防性维护和备件供应情况,并可方便安装替换设备(如有必要)。由于 Vacon 的总部和服务中心仅位于 80 公里外的瓦萨,因此,可快速获得当地支持,这也极具优势。
良好的启动和过程控制至关重要
最常用的变频器应用是泵控制。在塞伊奈约基工厂,80% 的泵由变频器控制。变频器可使泵电机快速平稳地达到其运行速度。平稳的启动可减少对电网和泵的机械部件的压力,降低管道中的压力峰值。对运行速度的连续控制也能优化产品的制造过程。由此可改善可靠性和过程控制。“对我们来说,过程控制绝对是使用变频器最重要的原因,” 项目经理 Marko Vähäkoski 说道。可靠性至关重要,因为生产中断造成的成本会迅速累积。变频器与 Profibus 现场总线连接,因此,能收集到关于泵使用能量的测量数据。
欧洲最大的工业热泵解决方案
Hannu Teräväinen 在该厂工作了 40 年,他认为 Valio 始终走在技术开发的最前沿。有一个很好的例子就是:于 2012 年 8 月在塞伊奈约基工厂投入使用的全球独一无二的热泵解决方案。该解决方案是基于回收和循环利用一些工厂工艺中使用的热量和冷量。比如,奶粉干燥过程产生的热量,产品冷冻过程产生的冷量。过去,冷凝热只是简单地蒸发到空气中,冷却过程中的废水作为废热流的一部分进行处理。现在,回收的热量通过管道输送到工厂的各个位置。热泵由五台 250kW 的 VACON® NXC 变频器控制。
始于 1997 年的良好客户关系
“1997 年,第一台 VACON® 变频器在塞伊奈约基工厂投入使用。” Teräväinen 先生回忆道。VACON® 变频器控制泵、搅拌机、分离器、风机和输送机及包装机和码垛机。“我们在该工厂一共使用了 1,000 台 VACON® 变频器。而且,我们还有几台第一代产品,即 Vacon® CX 系列。”他继续说道。VACON® 变频器极具突破性,而且我们的用户体验也十分良好。”他的同事 Pauli Parvi、Marko Vähäkoski 和 Teemu Takala 补充道。他们的认知源自其经验,因为他们在该工厂的全部工作经验加起来将近 90 年。而且,在能使用 VACON® 变频器的工厂,他们也有一些针对新项目的计划。
请注意,Vacon 于 2014 年 12 月加入了丹佛斯集团。