变速控制装置如何优化水电发电?
捷克:在捷克的 Albrechtice 和 Orlicí 市,一座小型水力发电厂 (SHP) 自二战之前就一直为周边城镇供电。不过,该发电厂最初设计为每年仅有三个月左右以最高效率发电。当 80 年前的齿轮开始失效时,丹佛斯提出了一种改造解决方案,无需齿轮,并引入了变频器,以尽量减少对现有装置的调整,从而提高工厂效率。新型无齿轮解决方案包括一个 VACON® NXC 低谐波变频器、一个 VACON® NXP 共直流母线和 DrivePro® 服务。因此,该发电厂现在的发电量比以前的设置多出约 10%。
了解 SHP Albrechtice 如何通过改造解决方案和 DrivePro® 服务提高运营效率。

挑战:尽管需求不断变化,但仍能确保全年高效运行
高效率、高性能和长使用寿命是任何水力发电厂可靠运行并降低维护成本的关键。不过,已使用 80 年 SHP Albrechtice 系统包含一台 150 kW 和两台 250 kW 的 Francis 式水轮机,并配备中压同步发电机,与电网同步并以固定速度运行,仅在一年中水位最稳定的三个月内以最佳效率运行。
当 SHP Albrechtice 发现旧发电机中的齿轮开始出现故障时,他们与丹佛斯和 Q-ELEKTRIK 进行接触以寻求新的解决方案。丹佛斯找到了一种提高旧装置的效率的方案,即用变频器和带永磁铁的同步发电机改造系统,而不是简单地用新齿轮更换磨损的齿轮。
旧齿轮已经顺畅运行了 80 年,但从那时起,技术已经进步了很多。我们看到了通过引入变频器来提高效率的机会。不过,我们希望将项目控制在必要范围内,因此,我们提出了改造解决方案,而不是完全更换

解决方案:使用变频器适应不断变化的流量
丹佛斯推荐的系统包括一台带永磁体的 250 kW TES VSETIN GSP1120S60 同步发电机、一台具有再生功能的 250 kW Danfoss VACON® NXC Low Harmonic 变频器以及一台属于 VACON® NXP 系列共直流母线产品的制动斩波器。
让 VACON® NXC 变频器脱颖而出的一个特点是,外形紧凑、坚固耐用,可调节供给电机/发电机的电源的频率和电压。这样,水轮机将能够以可变速度运行,适应水流量的变化,并在不同条件下保持最佳性能,始终在任何给定时间提供最大发电量。

该变频器包括用于谐波抑制的集成滤波器,并自定义配置了配备电压测量板的有源前端 (AFE) 逆变器,确保符合电网规范。
除了两种类型的变频器外,SHP Albrechtice 还选择了两项 DrivePro® 生命周期服务,确保顺利实施并最大限度地减少计划外停机时间。通过 DrivePro® Start-up ,专业的变频器专家可帮助确保从第一天起就保持最佳性能,缩短了安装和调试时间,降低了成本。DrivePro® Preventive Maintenance 提供量身定制的维护计划,帮助工厂提高效率,同时减轻磨损影响。

配置 DrivePro® 服务的 VACON® NXC 和 VACON® NXP 变频器的优点:
- VACON® NXC 变频器柜机可在恶劣的工作条件下可靠运行
- VACON® NXC 坚固耐用,设计经过型式试验,可降低维护成本
- 使用 VACON® NXP,再生前端将多余的制动能量回馈到电网,从而降低能源成本
- VACON® NXP 中的有源前端单元提高了变频器产品组合对电压骤降/下降的容许范围,最大限度地减少了谐波失真
- DrivePro® 服务涵盖丹佛斯变频器的整个生命周期,通过专家协助和可预测的维护预算最大限度地提高性能、正常运行时间和使用寿命

成果:第一年的发电量增加 10%
运营一年后,SHP Albrechtice 发电厂对更高效装置的期望已经得到满足。
ntenanSHP Albrechtice 业主 Jiří Čáp 先生说:“现在,我们能够根据实时需求调整系统速度,在运行新装置的第一年,发电量就增加了 10%。”
此外,整个系统以及两份服务协议帮助发电厂降低了维护成本,最大限度地减少了停机时间。
“总的来说,我们与丹佛斯的合作体验非常好,他们采取了积极主动的做法,员工敬业,沟通也非常顺畅。”Jiří Čáp 先生说道。
准备工作始从 2021 年开始,调试于 2022 年底进行。已安排好首次 DrivePro® Preventive Maintenance 上门服务,并计划在 2025 年升级发电厂的下一台发电机。