气旋风仍然节能
丹麦:幸运的是,热带气旋并不是每天都会遇到。不过,丹麦南部的宇宙科学公园有一个模拟器,让每年涌入公园的 14 万游客感受到真实。自 2022 年 3 月以来,Beat the Storm 风洞一直是公园的明星游乐设施。在这个模拟器中,游客可以体验高达 130 km/h 的风速。产生这种力量所消耗的能量远远超出您的想象。因此,该公园的技术人员一直专注于优化能效。

为了让 Beat the Storm 游乐设施栩栩如生,宇宙科学公园的团队希望在 10 米长的风洞中模拟 1 级气旋。1 级气旋等同于热带气旋,强风会导致船只拖动系泊点。在这种风速下,人们很难直立行走,有些人还感觉呼吸困难。
宇宙科学公园的项目经理 Troels Nim Andersen 解释说:“Beat the Storm 是一座以科普为目的的高速游乐设施。这种体验实际上非常适合我们这个科学公园。通过这个游乐设施——以及我们所有的游乐设施——我们希望激发人们对科学、技术和创业的更多热情。”

挑战:效率、谐波抑制和最长的运行时间
在开发游乐设施方面,科学公园面临着三个主要挑战。
首先,优化能效对于将电费和二氧化碳排放量降至最低至关重要。
其次,公园致力于确保谐波合规。Troels Nim Andersen 解释说:“通常,我们不必处理harmonic mitigation。然而,对于 Beat the Storm 来说,功耗非常大。这个游乐设施消耗的电力比公园的任何其他设施都多。为了满足这一需求,我们安装了一台变压器,并与供电公司达成协议,不会干扰供电。因此,我们面临着一个独特的挑战,即如何稳定谐波,以履行我们的协议并保护我们的其他设备。例如,如果谐波抑制不充分,我们的许多信息屏幕和信用卡终端就有可能出现错误。”
第三,公园需要确保可靠运营并最大限度地延长正常运行时间。维护检修困难。因此,为了节省维护时间和成本,公园需要可靠的运行和较长的维修间隔。他们期望 Beat the Storm 游乐设施能运行 7 年,然后再对其进行翻新或将空间用于其他目的。

Beat the Storm 单独消耗宇宙科学公园所有游乐设施中的最多电力。与此有些相反的是,它又是最节能的。

解决方案:更少耗电,更少排放
为产生高风速而安装的巨型风机系统配备了 12 个 VLT® HVAC Drive FC 102 设备单元,用于对风机进行变速控制。每个变频器一台额定功率为 37 kW 的电机,过载 10%,变频器的有效负载为 45 kW。这种配置可确保风机精确地以所需的速度运行,而不会超速,与直接在线运行相比,降低了耗电量。这反过来又减少了 CO2 的排放。
谐波合规性由一个丹佛斯advanced active filter进行管理,该滤波器可抑制所有 12 个变频器的谐波。
“丹佛斯专家 Norbert Hanigovszki 帮助计算了如此大型变速变频器所面临的谐波挑战,并就我们应该运行的尺寸和设置提供了指导。他还帮助我们找到了合适的变压器站,”Troels Andersen 解释道。通过使用 MyDrive® Harmonics calculation tool优化选择,丹佛斯确保了最终的系统运行非常经济高效。
使用每个变频器中内置的基于工况的监控功能优化来可靠性要求。智能边缘计算设置基准并持续分析振动数据。当数据(例如振动水平)超出可接受范围时,变频器就会发出警报,提醒工作人员注意异常情况。早期预警意味着工作人员和系统可以及时做出反应,以减轻磨损,避免计划外停机。

结果:变速控制意味着更多的儿童可以加入到风洞游戏中
空气隧道在第一年就完全可靠地运行,为宇宙科学公园节省了许多小时的维护工作。Troels Nim Andersen 总结道:“integrated condition monitoring function在维护方面为我们提供了巨大帮助。这些电机非常难以接近,对风扇、电机和电缆进行物理检查非常耗时。因此,我们能够远程监测电机的振动和功率消耗,而不用每年拆卸电机进行检查,就显得非常有价值。我们可以及早采取行动,防止发生重大故障。实际上,CBM 功能充当了从内部保护系统的隐形安全网。”
Beat the Storm 所安装的变频器比 iFly 等类似竞争游乐设施中通常安装的变频器更为先进。变频器内置的智能功能让宇宙科学公园有机会对风洞进行微调,为游客带来更好的体验。例如,最大限度地降低噪音。宇宙科学公园预计将使用 700 A 电流达到全风速。不过,由于使用变速控制进行了高优化,实际上只需要 400 A 的电流。换句话说,这意味着,如果需要,隧道的性能可以超出其规格,达到 165 km/h 的风速,而无需使用超过最初规定的功率。
“我们发现,VLT® 变频器的变速控制让我们能够比预期更灵活地调整隧道内的风速。这意味着我们现在可以为更多游客打开风洞。以前,最小身高限制为 135 厘米,但在测试了各种配置后,现在我们可以邀请更多儿童进入风洞,身高降低至 120 厘米。”
Beat the Storm 游乐设施设有三个速度,操作员现在可以选择适合游客的正确速度。如今,越来越多的儿童可以享受在 Beat the Storm 游乐设施游玩,同时减少二氧化碳排放。
探索产品
相关案例
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Beat the Storm 如何以更少的二氧化碳排放带来更多的乐趣?丹麦:利用智能 VLT® HVAC 变频器,宇宙科学公园的风洞游乐设施“Beat the Storm”既节省了电费,也减少了排放。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }这家智能工厂是如何实现碳中和的?波兰:丹佛斯位于 Grodzisk Mazowiecki 的新生产车间凭借全面电气化、丹佛斯变频器等节能解决方案以及可再生能源,实现了碳中和。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }酷炫的冰球技术可确保完美的匹配条件一旦谈及冰球赛场,无论您是运动员还是观众,总会和丹佛斯一起站在胜利的一方。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Equinix 服务器机房——完全可靠的空调在大多数互联数据中心,Equinix 将全球领先的企业与其客户、员工和合作伙伴连接。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }丹佛斯建筑技术: 最佳可靠性三个部门,一个解决方案: 在蒂宾根新建的眼科诊所,丹佛斯建筑技术的可靠性成为人们关注的焦点。丹佛斯组件满足医疗中心的最高要求,而且节能、可靠。
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }全球最环保酒店的电能消耗减少 60%VLT® HVAC Drive 帮助哥本哈根皇冠假日酒店优化能源效率,提升成本效益。