变频器是创造未来豪华酒店的驱动力

2017年3月28日星期二

哥本哈根皇冠假日酒店采用可持续性设计,是真正的工程设计创想未来。2015 年,该酒店与采用传统能源技术运行的同类酒店相比,电力消耗低 60%。酒店采用最好的环保和能源技术,接近实现碳平衡。 

哥本哈根皇冠假日酒店优雅大气,位于欧瑞斯塔 Ørestad 区,是哥本哈根的高档商务酒店。酒店设计从一开始就考虑到可持续性。2015 年,与国际皇冠假日连锁酒店之中的同类酒店相比,该酒店的用电量低 60%,用水量低 30%。这一结果巩固了酒店作为全球标杆的地位。凭借创新的技术和最佳实践操作,我们实现了惊人的耗电低、耗水少,着实让人艳羡,并获得了 ISO 14001 环境认证和国际认可,荣获可持续旅游奖 (SKAL),成为世界上最环保的酒店。

创新的地下水冷却系统
为尽量降低能耗、减少 CO2 排放,酒店始终坚持采用最先进的能源技术。其中,最重要的特点是拥有创新的地下水冷却系统。此系统为相邻的共 366 间客房、会议室、厨房、餐厅和办公室提供暖气和空调。

配备 2500 m2 的太阳能电池板
哥本哈根皇冠假日酒店还专门配备了 2500 m2 太阳能电池板。酒店有四个立面,其中三处装有太阳能电池板,为整栋大楼全年电力需求提供部分帮助。该装置构成了丹麦最大的太阳能电池阵列。从建筑结构上讲,将太阳能电池板整合到一栋建筑中,每年可产生 200 MWh 的电能,这相当于 65 栋中等大小的独立住宅的耗电量。地下水加热和冷却系统及太阳能电池为酒店“绿色”形象奠定了基础。为优化能源效率、提高成本效益,该系统配备了 VLT® HVAC Drive 和丹佛斯太阳能逆变器。

地下水冷却装置和热泵实现节能
地下水冷却系统需要在酒店附近的两个位置进行深度达 110 米的两阶段钻孔。夏季,地下冷水的温度为 7-9˚C,通过一组井泵入酒店地窖,在此,冷水通过一台热交换器送回储热器中。在储热器中,热量聚集,并在温暖月份储存起来。热交换器中流出的冷水在建筑物内循环,将房间冷却到所需温度。无需主动制冷。性能系数 (COP) 高达 40,表示冷却功率是装置耗电量的 40 倍。

在冬季,水从夏季蓄积热量的储热器中流出,通过热交换器抽回井中。热交换器的热量通过两个将温度提升至 55˚C 的热泵传送。之后,热量用于为酒店房间和办公室供热。

“地下水冷却泵和热泵的结合是一个创新的解决方案, 能让我们回收夏季的热量,并在寒冷的冬季使用。”酒店物业主管 Peter Andersen 解释道。该装置是丹麦第一个以地下水为基础的制冷供热系统的代表,将酒店的空调能耗节能高达 90%。

使用 VLT® 变频器,实现高效率
两台 GEA Grenco 热泵的组合热泵性能为 2400 kW,并装有 VLT® HVAC Drive FC 102 控制的螺杆式压缩机,因此,热泵可通过相同的效率从低性能到最高性能连续调整热容量。热泵并不始终以满负荷运转,所以,对能源消耗来说,不论系统是满负荷运转还是半负荷运转,效率高都很重要。所有地下水泵均由 VLT® HVAC Drive FC 102 形式的变频器控制,而且,负责推动酒店内部供暖和空调系统周围热量的泵,其速度也由相同的变频器控制。通过此方式,有助于确保良好的容量控制,并为泵系统提供最高节能。

立面由太阳能电池覆盖
酒店的所有南向立面均覆盖着超薄型高科技太阳能电池。所有太阳能电池每年可产生 200 MWh 电量,约占酒店用电量的 10%。

酒店从 Energi Danmark A/S 购买剩余的 90% 的电能,这些电能形式为风力涡轮机产生的绿色能源。

电控风量
酒店还采用了其他几种措施来尽量减少 CO2 的排放量,确保实现其可持续发展的目标。比如,在酒店的所有房间内安装变风量 (VAV) 通风装置。“这意味着我们可根据需要和入住情况,对每个房间的空气量进行电子控制。另外,酒店所有走廊均采用智能照明,一般是低能耗照明。客房内有 LED 阅读灯。”Andersen 说。

另一项措施是采用节水设备,包括节能节水洗碗机。此外,直接消减不必要的产品和包装。客房装有 LED 平板电视,在购买时,这种电视最节能。

电脑控制型设备
所有的电子设备都由电脑控制,以便在不使用房间时,将能耗降至最低。冰箱的温度会根据一天的时间而变化。酒店 IT 基础设施的所有组件——尤其是 PC 和笔记本电脑都是根据其能源特性和可回收性进行选择。

酒店甚至决定放弃传统的酒店信息文件夹。酒店客人可能需要的所有信息都可通过电视以电子和交互形式获得,并通过熟悉的“互联网页面”形式呈现。“我们的基本原则是实现可持续性,同时确保高质量和游客的舒适体验。我相信,我们做到了这两点。”Andersen 说。

联合国全球公约
哥本哈根皇冠假日酒店符合欧盟绿色建筑规划 (EU GreenBuilding Programme) 的要求, 也是丹麦首家根据联合国全球公约注册的酒店。

酒店按照丹麦建筑法规第 2 类低能耗标准建造,该标准规定每年每平方米能耗不超过 42.6 kWh。