“钻井平台的岸电供应,大大降低了 CO2 和 NOx 的排放。经初略计算,一个钻井平台每天能降低 10-15 吨的排放量。也就是说,每年可降低 4,500 吨的气体排放。”CCB 项目经理 Sveinung Vethe 表示。
变频器驱动开启更美好的明天。
停靠在挪威船坞的石油钻井平台在柴油发电上花费巨大,通常是当地主要的 CO2 和 NOx 排放点。但现在,由于 SEC 和 Frekvensomformer.no 开发并交付了岸电供应系统,前往挪威海岸中心基地的船只可节省大量电力。
通过关闭自带发电机,船只每天可以节省 5,000 升柴油。好处不止于此。空气更洁净,而且港口更安静。
岸电系统是 CCB 所停泊船舶的普遍之选, 其价格不仅有竞争力,而且能节省燃料。挪威的水力发电站很大,所以电价很低。这有助于将岸电系统用作柴油发电机的有利替代品(即使是在燃料价格较低的时期)。
购买前试验
最初,CCB 从 SEC 和 Frekvensomformer.no 租用了一个岸电箱,以获得一些技术经验。之后,客户的反馈非常正面,所以他们决定投资自己的变电站,以用于 SEC 的岸电箱。
而且,还需要购买岸电箱、新变电站和更大的电源电缆。所以,为了建设岸电供应系统,CCB 不得不投资改善基础设施。
在码头区或平台上
岸电箱非常灵活。既可以装在钻井平台上,也可装在码头区。通常,岸电箱位于 CCB 的半潜钻井的平台上,等待下一份合同。另一种从岸电供应钻井的方法是使用钻井平台自己的发电机,这样每天可节省约 5,000 升柴油。因此,岸电供应可为 Ågotness 港区避免大量的当地污染,同时为船主省钱。
CCB 项目经理 Sveinung Vethe 表示: “目前,我们能为一台钻井平台 (COSLPioneer) 供电,提供清洁岸电。未来,我们的目标是扩大产能,为所有钻井平台提供清洁能源,所以,今后我们一定会投资更多岸电系统。”
尤其是,CCB 已做好充分准备,以应对未来岸电供应将成为法律要求的情况——这很可能成为现实。事实上,由于北海油田的船舶和钻井平台数量很多,经常有船舶长时间造访港口,因此,卑尔根港和斯塔万格港现已被业内公认为候选港,今后会不断扩建,增加几十个岸电供应装置。
岸电供应系统为钻井平台客户和环境提供巨大的潜力。“钻井平台的岸电供应,大大降低了 CO2 和 NOx 的排放。经初略计算,一个钻井平台每天能降低 10-15 吨的排放量。也就是说,每年可降低 4,500 吨的气体排放。”Sveinung Vethe 表示。
岸电供应系统采用 VACON® NXP 变频器模块
SEC 和 Frekvensomformer.no 生产了大量功率范围从 400 kVA 到 1200 kVA 不等的岸电系统。这些系统安装在 10 英尺和 20 英尺的钢制箱中。每个电箱都是量身定做,以实现最佳性能:
- 连接方便
- 冷却
- 可靠的鲁棒性
所有岸电系统(频率可从 50 Hz 变换到 60 Hz)都配有 VACON® NXP 有源前端和 VACON® NXP 并网变流器模块。SEC 和 Frekvensomfromer.no 在 VACON® NXP 变频器上结合并网变流器功能和有源前端功能,并配自带的控制系统和用户界面,使岸电系统便于操作。他们曾用过 VACON® NXP 变频器,效果很好。
岸电供应系统通常用于为在港口停留时间长达 6 个月的船舶和海上钻井平台提供短期和中期的电力供应,在此期间船舶处于热堆积状态: 即闲置状态,但可操作,时刻准备投入使用。需要时,SEC 会为港口提供调试和服务支持。
岸对船合作伙伴
卑尔根的 SEC AS 是定制型海上设备及生产服务的总供应商,包括为油气工业预制并建造先进的技术系统。SEC 距 CCB 很近,两家公司建有长期合作关系。
SEC 于 2002 年成立,如今已经成为挪威岸对船供电系统的引领者。2014 年,Eirik Sørensen 被任命为总经理。
SEC 与 Frekvensomformer. 的 Sverre Knapstad 密切合作,一同设计、制造和销售岸电供应系统,客户对象主要是挪威的海运和近海市场。此外,他们还共同制造配有升压变压器的供电系统,用以运行 3.3 或 6.6 kV 的海底泵。
设计师创建了一个定制界面,可使操作员的任务变得简单,另外,还给出了非常好的概述(见下图)。
海岸中心基地
海岸中心基地 (CCB) 位于菲耶尔 Ågotnes,距挪威卑尔根市中心约 20 分钟车程。公司自 1973 年成立成立以来,作为服务供应商在技术维护和港口运营方面积累了丰富的专业知识。
该基地占地约 7 公顷,有 1000 米长的码头,一些码头的水深合适 (50m),基地无重量限制,厂房、仓库占地 68,600 m2,办公楼有 20,600 m2。CCB 是北海 Tampen 地区油田供应活动的主要基地。这些油田包括 Statfjord、Gullfaks、Veslefrikk、Troll、Huldra 和 Kvitebjørn。
CCB 可提供:
- 为近海石油活动提供服务和供应品
- 北海水域最大的海底社区,有一个可从码头到达的海底测试井
- 为传统航线提供港口码头服务
- 维护服务——IRM(为钻井平台和船舶)
与能量转换相关的应用
即将推出...
即将推出...