• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

使用 VLT® 变频器更新改造液压电梯

2015年3月19日星期四

VLT® 变频器可优化电梯应用的效率,提升舒适度。在传统液压电梯系统中,由于在短时间内连续几次短暂运行,油会变得非常热。这可增加故障频率,导致系统维护成本高。对频率控制应用于液压电梯系统的现代化改造,由于故障更少,提高了舒适度和可用性。相同条件下,能源消耗可节约达 60%。