水冷 VACON® 有源前端变频器控制 Tata Steel 的抓斗起重机
时间就是金钱,起重机一旦停机,就会损失一大笔钱。船舶未及时卸货,也会处以罚款。所以,控制起重机的变频器,其可靠运行起着重要作用。
在荷兰的西姆斯科克、贝弗韦克和费尔森三大城市市区,三只大型的抓斗起重机在空中高高地抬起。这些起重机的总载重量为 40 吨,用于卸船作业,所卸船只为艾默伊登的塔塔钢铁(前身为 Corus)运送煤炭和铁矿石。
缩短高代价停机时间
这些起重机成了艾默伊登工厂的支柱。1968 年开始的旧变频器改造的需求越发明显。自 2006 年 12 月以来,VACON® 水冷有源前端变频器一直控制一台升降机和其中一台起重机的小车,运行可靠、无故障。
变频器结构紧凑,具有高保护等级
由于动力段专为水冷而设计,无需使用空气通道,因此,水冷 VACON® 变频器的结构非常紧凑。该任务选用该装置的主要原因就是其结构紧凑。与同等额定风冷变频器的功率模块相比,节省的空间最多可达 70%。
另一个重要原因是水冷可确保采用具有高保护等级的柜。AFE 滤波器也采用水冷式。电气室中 Vacon 解决方案的物理尺寸可节省大量空间,因此受到高度赞赏。
促使选用水冷 VACON® 变频器的其他因素还包括热损耗输送。起重机位于煤炭和铁矿石储存场的中央,这里的空气中充满了煤和铁的空气粉尘。水冷变频器可将热损耗转移到电气室外,且无需用满是灰尘的空气对房间和柜进行通风。
将能量反馈给电源
变频器配备了有源前端装置,可将可再生能源反馈到电源。VACON® AFE 变频器也能产生最少量的谐波,因此,易于满足谐波规格,而无需使用专用的大型 12 脉冲变压器。
系统集成商GTI Electroproject
GTI Electroproject 被委任为系统集成商,负责变频器系统的设计和调试,包括水冷却系统和抓斗控制器。
小车的加减速可引起起重机的抓斗摆动。因为卸载周期时间应尽可能短,所以起重机司机必须控制好摆动的抓斗。在这里,变频器对操纵杆位置变化的响应方式起着重要作用。
在艾默伊登的 Tata Steel 工厂,所有的起重机司机都使用三台卸货起重机。因此,已改造起重机的反应与尚未改造的起重器反应无差异。GTI Electroproject 通过利用非常精密的速度控制器和变频器可自由编程的转矩转速特性,可获得完全满足起重机司机要求的等效响应。
“作为系统集成商,我们对 VACON® 变频器的设置能力很满意。这不仅适用于起重机,也适用于采暖、通风和空调及我们从事的其他行业,”GTI Electroproject 总经理 Jan van Gurp 先生表示。
冷却水由唐纳森超滤机机组提供,该设备可产生 30ºC 恒温的冷却水。
供货范围:
- 起重机: 两台 820 kW 的有源前端 (AFE) 水冷变频器
- 小车: 一台 485 kW 的有源前端水冷变频器
- 冷水机
请注意,Vacon 于 2014 年 12 月加入丹佛斯集团。
获得更多信息
阅读更多有关 工业起重机和升降机运动用变频器的信息
阅读更多关于 VACON® NXP Liquid Cooled 的信息