为人们提供水和卫生设施需要大量的能源。 随着世界的发展和人口的增长,这一挑战只会加大。 如今,成本高效且节能的解决方案可以大大降低供水行业(尤其是在污水处理厂)的能耗。
在丹麦的奥尔胡斯,玛尔丽斯堡污水处理厂(WWTP)安装了变频器以提高能源效率,并利用污泥生产能源。 现在,它生产的能源远超出为其服务的 200,00 人口处理污水所需的能源。
事实上,玛尔丽斯堡污水处理厂生产的能源非常多,同时可以满足供应饮用水的能源需求。 因此,玛尔丽斯堡污水处理厂提供了通往能源中和供水行业的途径,展示了如何将能源与供水分离。
![位于丹麦奥尔胡斯的玛尔丽斯堡污水处理厂](/media/ffzjwp0z/danfoss-waste-water-v2-1920x420.jpg?width=420&height=1920&rnd=133108152840570000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
挑战: 用污水处理的能源密集型过程
污水处理需要全天候不间断运行的能源密集型过程。 能源用于将水从下水道泵送到处理厂,而处理厂的曝气池、内部泵运行和污泥处理都会消耗大量能源。
污水处理厂在发电和供热方面都拥有巨大的能源生产潜力。
为了降低能耗和提高能源产量,玛尔丽斯堡集水区几乎所有采用电机的设备都配备了变频器(总共 125 台)。 这些变频器具有可控性,有助于确保实现最佳性能所需的适当能源,并有助于实现更好的污泥平衡,从而提高能源产量。
解决方案: VLT® AQUA Drive 和在线传感器
污水处理厂安装了一系列在线传感器,以及 125 个变频器(通常为 VLT® AQUA Drive)。 它们实时提供关键信息,从而自动计算变频器的给定值。 因此,玛尔丽斯堡污水处理厂可实现高能效运行。
该工厂还利用生活污水产生的沼气来生产能源。 从污水中抽取出污泥并将其泵入消化池中。 这些污泥会产生沼气(主要是甲烷),然后燃烧产生热能和电能。
这意味着:
- 玛尔丽斯堡污水处理厂产生的能源足以应对 200,000 人口的市区的整个水循环,所有的预估投资回报为 4.8 年。
- 污水处理厂的多余热能可通过区域能源系统为楼宇和工业供热
成果: 玛尔丽斯堡污水处理厂
的积极成果玛尔丽斯堡集水区的能源平衡平均为 100%,但在整个季节和全年会在此水平上下波动。 当利用污泥发电时,我们需要在现实水平上设定期望值:对于这些基于生物学的过程,由于输入量、含量易变,有时还会出现无法预测的化学反应,电力生产和能源消耗始终会发生自然变化。
值得注意的是,该工厂没有从太阳能或风能装置中接收到任何能源。 它既不添加食品行业的脂肪、油和润滑脂 (FOG),也不添加来自其他设施的污泥。 污水流入来自组合式污水管网系统。 玛尔丽斯堡污水处理厂生产的所有能源均来自普通生活污水,占进水负荷的 90%。
玛尔丽斯堡污水处理厂的运行安全可靠,投资回报 (ROI) 为 4.8 年。 通过实施更好的过程控制,可获得 70% 的改进。 对于该工厂和其他设施,ROI 低于 3 年。
![VLT® AQUA Drive FC 202](/media/7728/vlt_lvd_aqu_adrive_fc202.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)