![丹佛斯压缩机控制装置可确保医院患者与医护人员拥有最佳的舒适度](/media/6251/hvac_cs_university_medical_centre_ljubljana.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
健康的室内环境对任何恢复过程都很重要——创建可靠的 HVAC 系统对任何医院来说都是一个真正的挑战。因此,单独控制室温和室内气候极其重要。在夏季,当温度超过 30°C 时,有效的空调对保持患者的舒适度和工作人员的工作效率尤为重要。
因此,卢布尔雅那大学医学中心 (UMC) 更换了两台运行 40 多年的冷却压缩机。设计了两台冷却功率为 2245 kW、电功率为 375 kW 的 19 XR 压缩机。
对于此站点,医院要求有较低的谐波失真,而且不论负载如何,THDi 水平不高于 5%。此外,还希望供应商提供一套可靠的系统,该系统具有高度冗余和安全性,对医院主要设备无干扰,对维护人员、服务和技术支持具有高度安全性,而且还能降低能耗。
经设计师与医院一致同意,丹佛斯推荐有源解决方案 VLT® Low Harmonic Drive (LHD),该解决方案将变频器与有源滤波器组合成一台装置。将有源滤波器与变频器输入并联装配; 因此,倘若滤波器出现故障,变频器也能正常运行,且可操作冷却系统。医院采纳该决定时,会考虑一些重要因素,包括备件供应、全天候服务支持以及顺利调试。