助力亚运,丹佛斯FC 111硬核实力展露无遗

2023年9月1日星期五

2021年12月29日,杭州亚运村正式竣工,随后建筑设备的调试工作开始紧锣密鼓的进行。杭州亚运村由运动员村、技术官员村、媒体村组成。从设计规划阶段开始,杭州亚运村便贯彻“绿色、智能、节俭、文明”的亚运办赛理念,在功能定位上坚持“以人为本”,践行绿色理念,对建筑物的能效和环境友好性提出了很高的要求。

 

为此,丹佛斯传动中国 (以下简称“丹佛斯传动”) 携手赛莱默(中国)有限公司 (以下简称“赛莱默”) ,采用丹佛斯传动高能效流体变频器 VLT® Flow Drive FC 111 及赛莱默 e1610、e-HSC、供水泵组 (G/GMD机组) 等产品,共同为杭州亚运村技术官员村项目打造了暖通、给水、排水等系统高能效解决方案,并充分考虑到建筑的赛后利用,在大幅提升建筑能源效率的同时,也提高了建筑的全生命周期,降低了亚运村技术官员建筑的生命周期成本,为打造高品质绿色商业建筑样板工程提供了专业的技术支持。

项目挑战

绿色办会,是杭州亚运会的首要理念。在筹办过程中,杭州亚组委即印发《2022年第19届亚运会绿色健康建筑设计技术导则(亚运村部分)》作为招标的一项技术要求。而在亚运村的招投标阶段,杭州亚运村绿色生态管理团队根据招标阶段的要求及绿色生态城区规划的指引,在节能与能源利用、节水与水资源利用等方面设立了很高的标准。可以说能够入围亚运村的招标建设,已经难度极大。

而作为亚运村核心建筑之一的技术官员村,建筑总面积约74.1万平方米,共有25栋建筑。亚运会期间将为技术官员提供住宿等服务,赛后将转化为住宅、商业商务用房、酒店、写字楼以及商业中心等多种业态。既要服务好亚运会又要考虑到建筑的可持续使用价值,建筑规划对于系统的可靠性也是很大的挑战。

解决方案

针对技术官员村这一体量大、标准严、要求高的挑战,赛莱默团队与丹佛斯团队迎难而上,展开了紧密合作。经过四个月的细心查阅和选型,双方团队为项目选出了能够完美实现功能又能使项目成本效益最大化的产品系列组合,提供了系统的解决方案。其中暖通空调、给水排水系统采用了丹佛斯最新推出的高能效流体变频器VLT® Flow Drive FC111。该变频器无论是在品质、可靠性,还是节能增效方面,都表现突出,不仅能高效驱动标准异步感应电机.还支持永磁同步电机驱动提供了高效的电机控制,极大的提高了水泵效率。而其针对暖通、水行业独创的特色功能,比如自动能量优化功能,可以为系统额外多节能 5-15%。跳跃频率和飞车启动功能,可以结合用户系统特性,减少额外的机械损耗,维护系统稳定性。而赛莱默的e1610、e-HSC、供水泵组 (G/GMD机组)系列高效端吸泵结构坚固,在可靠性、效率方面表现突出,不仅大大延长了泵的使用寿命,提升了效率,节省了生命周期成本,其模块化的设计也更方便维护。

而在实施和交付阶段,双方也与项目方共同合作,突破技术和审核难关,历时两年顺利交付。

“丹佛斯传动与我们在多个项目上进行了合作,其产品的稳定性、可靠性、易用性,以及服务的及时性一直以来得到了不少客户的认可。”

崔莉——赛莱默全国大客户经理

随着系统顺利交付,目前全部设备进入了测试阶段。项目负责人表示:“赛莱默和丹佛斯传动的专业工作人员经验丰富,为整个系统的调试节省了很多时间。目前系统运行平稳,让我们非常期待亚运村正式投入使用后,不仅能为世界各地的嘉宾们带来舒适的生活环境,在节约能效方面也会有突出的表现。”

丹佛斯传动国际大客户经理张会云表示:“赛莱默与丹佛斯传动是全球合作伙伴,双方为全球多个地标性建筑提供了和基础设施提供了暖通空调和水系统解决方案,积累了丰富的成功经验。丹佛斯传动的变频器产品以高品质、高可靠性和高能效享誉行业,这一次能为杭州创办绿色亚运服务,携手赛莱默共同为亚运打造绿色建筑样板工程,我们感到非常荣幸。我们期待这一次的合作,能为国内绿色建筑的发展带来值得借鉴的经验,也希望未来能够参与到更多国内绿色建筑项目中,为国内节能建筑的发展和3060双碳目标贡献我们的专业力量。