Ulstein Verft 造船厂和 AF Offshore Aeron AS 选用丹佛斯 VLT® 变频器控制最先进的深水船“海岛表演者”上的海水冷却系统、货物输送系统和 HVAC 应用。选用丹佛斯产品,不仅是因为其 VLT® 变频器拥有不变的质量、可靠性和高效率特点,还因为该公司在变频器的安装和设置方面的专业技术。
海洋深度技术的高度
‘海岛表演者’是 Ulstein Verft 造船厂打造的新一代深水船,其住宿区宽广、储存和提升能力强。该船为海底供应连系管、立管、流线提供近海装置和施工服务,并进行无立管采光井干预和检查、维护和修复工作,能够在水下 3000 米深度作业。在这个极具挑战的工作环境中,精确度、安全性和高效率显然是几大重要因素,但人体舒适性也变得越来越重要。空调发挥的作用也越来越重要。
成功合作的经验
Ulstein 与 AF Offshore Aeron AS 有着十多年的长期合作关系,对丹佛斯的产品和技术支持非常满意。
大约 10 至 15 年前,所有电机都由 DOL 驱动。Ulstein 是首批在 PSV 上使用货船泵变频器的公司之一,现在他们已开始将变频器用于压载水和海水冷却系统。一直以来,丹佛斯变频器的交付都符合规范,满足预期要求——继续用于“海岛表演者”等先进船舶。
丹佛斯 VLT® 变频器节能效果好
在海水冷却系统和空调系统中使用丹佛斯 VLT® 变频器,可降低船上的能量消耗。降低海水冷却泵速度,冷却系统中的空化现象也会相应减少。
“通常,海水冷却系统专为 32° C 海水温度而设计, 但是,对于经常在较冷地区(例如北海)作业的‘海岛表演者’等船只,要说到制冷能力,这就太大了,”Ulstein Verft 生产协调员 Frank Brandal 说道。
“使用丹佛斯 VLT® 变频器后,泵始终以最佳冷却水平运行,以节省能源。同样的原理也适用于在空调系统中使用这些变频器时,”AF Offshore Aeron AS 项目总监 Odd Willy Larsen 补充说。
空调可提高生产力
‘岛屿表演者’根据最新的国际法规开发和制造,法规规定舒适度是一个关键问题。该船有 DNV GL 船级符号、舒适等级和 ‘COMF-V1,可确保最低噪音和振动水平。
众所周知,尺寸合适的 HVAC 系统是为船上提供良好室内环境的关键。无论是人还是机器,新鲜空气都很重要——让人感觉良好可提高生产力。AF Offshore Aeron AS 在其最新的高速系统中使用占用空间较小的丹佛斯 VLT® 变频器,满足了船上有限的占用空间要求并消除了噪音和振动问题。
“丹佛斯 VLT® 变频器体积小、结构紧凑、易于安装和设置。丹佛斯产品范围丰富,价格具有竞争力,”AF Offshore Aeron AS 项目总监 Odd Willy Larsen 说道。
节省维护费用,减少服务需要
‘海岛表演者’的货物交付系统也采用丹佛斯 VLT® 变频器,可优化流量或压力,使之与接收货物的平台或船只的容量相适应。由于船舶本身的货物系统具有潜在的高容量,而接收系统的容量可能要小得多,因此这一点很重要。
“我们还没有计算节省了多少能源,因为具体情况因不同操作而异,而且,还与船舶在世界各地的操作关联。但我们可以肯定的是,船东的维护费用降低了,而且保养间隔增加了。”Odd Willy Larsen 说。
提供专家安装建议,节省工作时间
正确的安装和设置 VLT® 变频器是实现最高性能和能源节约的重要因素。丹佛斯的销售工程师 Odd Roar Buttingsrud 在船厂里花了一整天的时间帮助 Ulstein 工程师设置变频器,指导他们在遇到电机电缆接地和屏蔽时如何正确安装变频器。
“这对我们很有价值,”Ulstein Verft 生产协调员 Frank Brandal 说。“丹佛斯教我们如何使用 MCT 10 设置变频器时,我们真的节省了大量的工作时间。如果您需要帮助或协助,这很容易,直接电话联系丹佛斯,”他最后说道。