![法拉利赛道水力系统反应迅速,具有卓越的动态性能](/media/2380/water_cs2_ferrariracetrack.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
意大利伊莫拉恩佐·迪诺·法拉利国际赛道以激烈的赛车比赛闻名于世,在当地乃至全国的体育、历史、文化和经济领域开辟道路 50 多年。1981 年,该赛道首次举办圣马力诺一级方程式大奖赛 (San Marino Formula 1 Grand Prix) 时,表现登峰造极。
多年来,围场——车手和车队进入赛道须经过的重要区域——经历了一系列的路面重铺和维护。围场由两个主要部分组成: 围场 1 位于包厢后侧,容纳卡车、汽车和摩托车。围场 2 靠近里瓦扎弯弯道,比赛日用作围场 1 的延伸,同时也是汽车和摩托车的试验区。
水力系统于 2013 年夏季建成,允许水淹 2 号围场的某些区域,以进行滑水试验。
该设备由一个潜水泵和三个系列的喷嘴组成,其中,泵从靠近服务区的地下收集池中抽水,而三个系列的喷嘴则方便地安装在路面下方。
该系统完全自动化,采用控制面板控制,控制方式有两种:
- 本地控制(位于面板前方)
- 远程控制,通过遥控按钮操作,使得副变频器在测试期间激活阀门。
系统的快速反应是设备性能的关键。消除了不可靠的信号,保证即时、实时读数。
- 在测试阶段,由于示波器功能,实现了 PI 的杰出优化。
- IP66 防护等级实现了可观的财务节省。
- 休眠模式功能。通过此功能,可在指定的设置点处暂停设备,确保最低功率损耗,从而大大减少泵的磨损和功率损耗。压力降低至设定值时,变频器重启泵。
IP66 防侵入保护
VLT® AQUA Drive FC 202 采用 37 kW 输出,具有 IP66 防护等级,可通过压力传感器直接发出的反馈信号 (4-20 mA) 控制管道压力。IP66 防护等级可使装置紧邻水箱,从而将泵的进给长度减少到最小。
变频器并设置为“闭环”模式并采用方便计算的 PI 值,通过将反应时间降到最低可使系统高度动态运行。这意味着,从关闭的泵开始,两秒内可达到 3 bar 的目标压力。毕竟,速度就在这!
性能与关键因素
由于 VLT® AQUA Drive 的若干特点,实现了真正无与伦比的性能:
- 加减速通过几个不同的斜坡阶段实现灵活应变,从而满足应用的不同要求。初始加速 (Initial Ramp) 可启用泵达到特定最小速度所需的时间限制。需要尽快退出低速状态以防止损坏泵时,这在潜水泵应用中必不可少。停止泵时,最终加速 (Final Ramp) 参数可启用相同特性。
- PI 启动速度。此参数确保 PI 控制器只在泵达到最大压力转速时才被激活,从而进一步加速系统。
- 时间滤波器过滤反馈信号。水在管道内的快速波动会产生湍流,该数据可由压力传感器记录。如果发生这种情况,可使用过滤后的反馈信号。