• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

快速改造,实现电梯最长正常运行时间

2017年6月20日星期二
快速改造,实现电梯最长正常运行时间

苏格兰索尔特科茨公寓楼内老人被困家中,直到 Northern Industrial 找到了发生的故障电梯,并进行了快速修复。很幸运,丹佛斯 VLT® Lift Drive LD 302 确保通过现成的解决方案快速改装电梯变频器。

需要快速修复
苏格兰索尔特科茨公寓楼里的老年人过着舒适的生活,但最近电梯出了故障,这让他们感到不安。著名的丹佛斯传动电梯专家 Northern Industrial 受邀解决电梯问题。尤其严峻的问题是,许多居民发现离开大楼时,很难或不可能不乘坐电梯。

维修费用很高
Northern Industrial 工程师赶到索尔特科茨公寓时,找到了问题根源,是电梯电机的变频器发生故障,而这种变频器早已过时。由于市场上没有同类代替产品,也没有维修所需的备件,将电梯重新投入使用可能是一件耗时耗钱的事情。

过去,解决这类问题的唯一方法是用标准的变速驱动替换过时的变频器,然后需要使用选件模块对其行进行定制,从而运行电梯应用程序。由于标准变频器并非专用于电梯应用程序,因此,安装起来很复杂。由于电梯控制系统通常采用封闭的结构,因此,传输参数和程序既费时又费力。

VLT® Lift Drive LD 302
为了解决老化电梯安装的常见问题,丹佛斯推出了 VLT® Lift Drive。从一开始,此变频器便设计成易于安装的类型,可设在电梯应用程序中,而且,此类变频器几乎能与任何类型的电梯控制系统兼容。此外,产品是现成的,能将电梯停机时间降至最短。

改造项目的理想之选
丹佛斯变频器采用开放的架构,设有用简单易懂的语言编写的简单菜单结构。这些因素使之成为 Northern Industrial 公司工程师们的理想选择。工程师们将其安装在索尔特科茨的公寓中,替代老旧变频器。

事实证明,如预期一样,丹佛斯 VLT® Lift Drive 的安装非常简单。安装后,人们发现该变频器较被取代的旧变频器相比,电梯行程更平稳。而且运行噪音也小得多——对居民区而言,这是一个额外的好处——因为该变频器配有一个专门控制的冷却风机,只在需要时才运行。

节省时间和资金
完成改造后,安装变频器的 Northern Industrial 工程师 Ben Fordham 说; “安装这台新的丹佛斯变频器简单又快捷,因为变频器的设置系统和文档都使用行业标准的电梯术语。另外,这款变频器专为电梯设计,所以,配置起来更简单,也就是说我们不必更换整个控制器,这样可为我们节省大量时间和资金。”

消除故障停机时间
在住宅、医疗、商务、商业和制造业建筑中,电梯是必不可少的服务器具,因此,电梯一旦出现故障,工程师们会面临着尽快修复的巨大压力。对于这种有时既困难又费钱的问题,丹佛斯电梯专用变频器提供了简单的解决方案。丹佛斯 VLT® Lift Drive 都是现货,只需最小限度的定制,因此,能节省数千英镑的维修费用——更不用说安装快速且简单,确保电梯在可能的最短时间内启动并运行!