![节能——电影院的一大优势](/media/2337/hvac_cs18_multiplex.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
英国最大、最先进的复合电影院运营商之一在其 68 个站点安装 VACON® 100 FLOW 和 VACON® 100 X 变频器 (VSD) 之后,节省了大量能源和成本。这些变频器由 e-fficient Energy 指定安装,用于加强对电影院的空气处理设备 (AHU) 的控制。e-fficient Energy 是节能专家、电压优化调节技术的领头者。
e-fficient Energy 与电影院运营商建有长期的合作关系,在为后者的另一个项目开展工作时,意识到可提升 AHU 电影院能源效率的潜能。那时,AHU 的电机由压差开关和建筑管理系统 (BMS) 的信号控制。这种布置意味着发动机要么停止运转,要么全速运行——不可能达到中等控制水平。
e-fficient Energy 的工程师知道,安装 VSD 可提供更好的控制,而且意味着电机几乎可一直以低于最高速度的速度运行,因为通常只在夏季非常炎热的几天才需要 AHU 的满负荷。考虑到电机在这类应用中所消耗的能量与其速度的三次方近似成正比,因此,节能潜力非常大。例如,如果电机速度仅降低 10%,其能耗就会下降近 30%。
VACON® 100 FLOW 满足关键要求
在为此应用选择最合适的 VSD 时,e-fficient Energy 工程师需考虑若干关键要求。变频器必须可靠、易于使用且物有所值。而且,其还必须结构紧凑,因为许多场地的可用空间非常有限。另外,其还要适合安装,无需使用机箱或任何其他形式的额外保护。
鉴于之前与 Vacon 有过很好的合作经验,对其产品非常了解,因此,e-fficient Energy 工程师很快决定选用 VACON® 100 FLOW 变频器作为电影院项目的最佳解决方案。
广泛的标准应用特定的功能
VACON® 100 FLOW 变频器专为风机和泵应用而开发,可提供广泛的应用特性作为标配,包括双区 PID 控制、实时时钟、集成 Ethernet 和 RS485 端口,以促进与 BMS 装置和其他监控系统的通信。另外,此变频器还支持使用便宜插件选项卡的其他常用通信协议。
VACON® 100 FLOW 变频器设有启动向导和快速设置模式,便于用户选择相关操作参数、监控值,同时通过独特的应用程序菜单引导用户进行快速便捷的调试过程。拥有内置模块编程工具,因此,变频器可很容易地根据特殊需求进行定制,这一特性在类似的改造应用中特别有用。
另外,变频器结构紧凑,可满足电影院应用的关键要求,并拥有 IP66 版,适用于无需额外保护的安装(即使在室外)。另一个好处是该变频器使用薄膜电容器,而不是更常见的电解式电容器,这提高了变频器的可靠性并延长了工作寿命。
e-fficient Energy 目前已在英国 68 家电影院运营商站点安装了 VACON® 100 FLOW 和 VACON® 100 X 变频器,平均每个站点需要 16 台变频器。在任何情况下,安装和调试经证明都非常简单,变频器运行完美。根据气体控制阀的气流情况,变频器以 40Hz 降频工作。
有利投资
在安装变频器的同时,e- fficent Energy 还在电影院实施了其他节能措施,包括电压管理。这使得因仅使用变频器带来的节能效果无法量化。在一家电影院安装的自动监控系统可良好显示整体结果情况。
“本次项目非常成功,客户对项目结果非常满意。在全英国,通过我们的工作以及安装 VACON® 变频器,客户的能源使用减低了大约 12%。一年可节省 120 万英镑(150 万欧元)。很容易理解,为什么客户认为这是一次有利的投资!”e-fficient Energy 总经理 Craig Needham 说道。
请注意,Vacon 于 2014 年 12 月加入丹佛斯集团。